- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
趋势
查看实时读取和/或记录的一个或多个变量值的趋势
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
模型 | Model | 对从中获取数据的信息模型或数据库的引用 | |
查询 | Query | 用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
模式 | Mode | ||
刷新时间 | RefreshTime | 以毫秒为单位的采样间隔 | |
键可见 | LegendVisible | 显示/隐藏笔的图例 | |
参考时区 | ReferenceTimeZone | 用于在 X 轴上显示日期和时间的时区。(UTC: 时区标准;区域设置: 生成数据的设备的时区;会话: 会话时区)。要记录以本地时区显示的数据,请启用数据记录器对象的日志本地时间属性 | |
按钮样式 | ButtonStyle | 按钮的样式 | |
图表样式 | ChartStyle | 图表的样式 | |
工具提示样式 | ToolTipStyle | 工具提示的样式 | |
笔 | Pens | 趋势线。对象的趋势笔集合 | |
笔 X 轴 | XAxis | 趋势笔的 X 轴,显示测量的时间。通过将随动属性设置为真,可以设置为在运行时自动向前滚动 | |
笔 Y 轴 | YAxis | 趋势笔的 Y 轴,显示测量的变量的值。使用默认的 Y 轴值或设置属性来定义最小值和最大值。可以设置为在运行时自动缩放,以根据显示的值调整趋势图的大小 | |
TimeRanges | |||
可见 | Visible | (继承自元素) | |
已启用 | Enabled | (继承自元素) | |
不透明度 | Opacity | (继承自元素) | |
左边距 | LeftMargin | (继承自元素) | |
上边距 | TopMargin | (继承自元素) | |
右边距 | RightMargin | (继承自元素) | |
下边距 | BottomMargin | (继承自元素) | |
宽度 | Width | (继承自元素) | |
高度 | Height | (继承自元素) | |
水平对齐 | HorizontalAlignment | (继承自元素) | |
垂直对齐 | VerticalAlignment | (继承自元素) | |
旋转 | Rotation | (继承自元素) |
方法
刷新
- BrowseName
- Refresh
刷新所显示的数据
清除时间轨迹
- BrowseName
- ClearTimeTraces
清除时间范围
- BrowseName
- ClearTimeRanges
提供反馈