读取操作代码

读取操作代码

对于单个或多个标签的每个读取操作,控制器都会生成一个描述操作结果的操作代码。
代码
说明
Good
读取操作成功
BadNoCommunication
读取操作因超时(例如连接超时)而失败。
超时值由
通信站
对象的
超时
属性确定。
BadCommunicationError
读取操作由于控制器返回错误而失败
BadConfigurationError
读取操作由于标签配置错误(例如地址无效)而失败
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal