Adicionar controle de versão a um projeto existente

Adicione o controle de versão a um projeto existente que não tem controle de versão ativo ou a um repositório remoto que usa um provedor de controle de versão compatível. Os projetos sem controle de versão não exibem ícones para fazer commit, push ou pull das alterações nem do histórico de versões. Você pode criar versões de projetos externamente usando ferramentas fornecidas por um provedor de controle de versão.
Pré-requisitos
  1. Para adicionar controle de versão a um projeto existente
  2. Com o projeto aberto, na barra de ferramentas principal, selecione a seta suspensa após
    Salvar
    e selecione
    Salvar como
    .
  3. Em
    Salvar projeto como
    , digite:
    • Nome
      . O nome do projeto. Use o mesmo nome do repositório remoto.
    • Localização
      . A pasta para conter o projeto.
    • Usar o controle de versão
      . Selecione para adicionar controle de versão ao projeto.
      DICA:
      Se o projeto já tiver controle de versão e
      Usar o controle de versão
      já estiver selecionado, o
      FactoryTalk Optix
      criará um novo repositório local sem histórico de commit anterior.
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
  4. Selecione
    OK
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal