Push das alterações para um repositório remoto
Faça push das alterações feitas para um repositório remoto para fazer backup do projeto em um local diferente do computador local e fornecer controle de versão para o projeto. As alterações com push ao repositório remoto estão disponíveis para outras pessoas que trabalham no projeto.
Quando há alterações para push, a mensagem "Alterações locais disponíveis para push" é exibida na barra de status e o ícone
exibe um número azul com o número de commits para push.
Push para o repositório remoto
IMPORTANTE:
Ao fazer push das alterações para o repositório remoto, o projeto deverá ser sincronizado ou você será solicitado a fazer pull do repositório remoto e resolver os conflitos. Quando há alterações para pull, a mensagem "Alterações locais e remotas disponíveis para push e pull" é exibida na barra de status e
exibe um número azul com o número de commits para pull.
Pull do repositório remoto
- No projeto aberto, selecione.Push para o repositório remotoSe você não tiver uma identidade de usuário doFactoryTalk Optix Studio, não estará autorizado a fazer push das alterações ao repositório remoto.Push para o repositório remotoexibe "Nenhuma identidade foi configurada". SelecioneConfigurar identidade do provedore, para configurar a identidade, consulte Definir opções.
- (opcional) Se o controle de versão estiver habilitado para um projeto local e você estiver enviando as alterações do projeto local pela primeira vez e um repositório remoto ainda não estiver associado ao projeto, emPush para o repositório remoto, configure um repositório remoto:
- Identidade. Selecione sua identidade. Pode ser sua identidade doGitLab®ou doGitHub®.
- Proprietário/Grupo. Selecione o proprietário ou grupo do repositório. Pode ser sua identidade ou um grupo ao qual você pertence.
- Privado. Selecione para criar um repositório privado que apenas o proprietário ou grupo selecionado pode associar a um projeto.
- Público. Selecione para criar um repositório público que outros proprietários e grupos podem associar a um projeto.
- URL. Exibe a URL do repositório com base nas configurações selecionadas.
- SelecionePush para o repositório remotopara criar um novo repositório ou use um repositório existente que esteja vazio.
DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
É feito push das alterações para o repositório e "Projeto sincronizado" é exibido na barra de status.
push
backup
Dê sua opinião