Definir opções
Configurações globais específicas para o software do
FactoryTalk Optix Studio
.As configurações globais incluem o idioma exibido na interface do usuário, a ativação das mensagens de log, a ativação de recursos em desenvolvimento, o editor de código padrão para qualquer código C# do NetLogic, a unidade de medida para comprimentos físicos e as configurações de controle de versão.
- Na barra de títulos doFactoryTalk Optix, selecione a seta suspensa apóse selecioneOpções do FactoryTalk Optix StudioOpções do FactoryTalk Optix Studio.
- EmOpções do FactoryTalk Optix Studio, selecioneOptix Studioe preencha:
- Idioma e localidade. Selecione o idioma para a interface do usuário.
- Novo idioma para nomenclatura de objeto. Selecione o idioma usado para exibir nomes de objeto nas dicas de ferramenta para novos objetos gráficos. SelecioneInglês (Estados Unidos)ouMesmo idioma do IDE.DICA:Você pode usar caracteres especiais e diacríticos específicos para os idiomas suportados nos nomes e propriedades do objeto.Se você usar caracteres especiais em componentes visíveis em tempo de execução, os dispositivos de destino precisam incluir uma fonte que suporte esses caracteres especiais. Consulte Importar fontes.
- Modo avançado. Ative as mensagens de log avançadas exibidas no painelSaída. SelecionarModo avançadoe reiniciar oFactoryTalk Optixpermite criar um projetoEm brancosem conteúdo padrão na página inicial.
- Mostrar visualizações de recursos. Ative os recursos doFactoryTalk Optix Studioque estão em desenvolvimento e podem criar instabilidade em projetos.
- Editor de código preferencial. Defina o editor de código padrão para qualquer código C# do NetLogic.
- Unidade de comprimento físico preferencial. Defina a unidade de medida padrão para comprimentos físicos.
- Nível de log do FTOptix Studio. Defina o nível máximo de log a ser exibido nos arquivos de log de dados e no painelSaída:
- Erro. Mensagens de erro.
- Aviso. Mensagens de aviso.
- Informações. Mensagens informativas.
- Detalhamento 1. Mensagem detalhada de primeiro nível para solução de problemas.
- Detalhamento 2. Mensagem detalhada de segundo nível para solução de problemas.
- Estilo da fonte. Defina o estilo da fonte para a interface do usuário somente na versão de desktop doFactoryTalk Optix. Aceite a família de fontesRobotopadrão ou selecioneSistemapara usar a fonte padrão do sistema operacional.
- Avisos de segurança. Selecione para exibir novamente qualquer aviso C# sobre a execução de referências críticas de segurança, se tiver sido selecionado anteriormenteNão mostrar esse aviso novamenteao exibir a mensagem.
- SelecioneControle de versãoe, emConfiguração do usuário do controle de versão, preencha:
- Nome de usuário. O nome de usuário da conta de usuário conectada quando um projeto é armazenado em um repositório de controle de versão.
- E-mail do usuário. O endereço de e-mail da conta de usuário conectada quando um projeto é armazenado em um repositório de controle de versão.
- EmProvedores de controle de versão e IDs, emSelecione um provedor, selecione o provedor a ser usado e selecioneAdicionar identidade. Depois de fazer login com suas credenciais, o provedor selecionado é exibido emLogin de identidade do provedorcom o nome de usuário do usuário conectado.
- SelecioneSalvar.
Dê sua opinião