Importar fontes
Você pode configurar o
Aplicativo FactoryTalk Optix
para usar fontes personalizadas em formato TTF
ou OTF
. Para usar uma fonte diferente do padrão, importe a fonte para o projeto para disponibilizá-la como uma propriedade do objeto.
DICA:
Se você usar o .
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
em vez de executar esse procedimento, copie os arquivos de fonte TTF
ou OTF
personalizados na pasta ProjectName
\ProjectFiles\Font- Na barra de ferramentas principal, selecione.Procurar arquivos do projeto
- EmArquivos do projeto, selecione.Importar arquivos
- Navegue e selecione a fonte a importar e selecioneAbrir.Verifique se a fonte selecionada para o projeto está disponível no dispositivo e se ele aceita os caracteres necessários.
- FecheArquivos do projeto.DICA: Para alterar a família da fonte, a espessura, o itálico, o tamanho e a cor, consulte Folha de estilos.
A fonte estará disponível nas propriedades
Família da fonte
dos objetos.fonte
Dê sua opinião