Fazer pull do repositório remoto das alterações que outros usuários fizeram

Faça pull das alterações para exibir atualizações e todos os conflitos entre o repositório remoto e o projeto local. Use a Visualização do pull para aceitar as atualizações e resolver os conflitos.
Quando há alterações a serem extraídas do repositório remoto, a mensagem "Alterações remotas disponíveis para extração" é exibida na barra de status e o ícone
Pull do repositório remoto
exibe em azul o número de alterações confirmadas a serem extraídas. Por exemplo,
Pull do repositório remoto
indica que há um commit que está pronto para pull.
  1. No projeto aberto, selecione
    Pull do repositório remoto
    . Os conflitos e as alterações entre o projeto local e o projeto no repositório remoto aparecem destacados
    na
    Visualização do pull.
    DICA: Um conflito poderá ocorrer se um valor de propriedade for alterado tanto no projeto remoto quanto no projeto local. Um conflito também pode ocorrer se um objeto for removido em uma versão do projeto e o mesmo objeto for modificado no repositório remoto. Os conflitos destacados exibem os valores alterados e os objetos removidos afetados em ambos os ambientes. O número de conflitos aparece na barra de status.
  2. (opcional) Na parte superior da
    Visualização do pull
    , selecione o conteúdo a exibir:
    • Tudo
      . Todo o conteúdo do projeto nos projetos locais e remotos.
    • Atualizações
      . Somente as alterações nos projetos locais e remotos.
    • Conflitos
      . Somente conflitos entre os projetos locais e remotos.
  3. Expanda um conflito destacado para exibir os valores em conflito.
  4. (opcional) Na parte superior da visualização, selecione
    Sort descending
    para navegar e expandir o próximo conflito ou
    Sort ascending
    para navegar até o conflito anterior.
    DICA: Um ícone em uma linha na
    Visualização do pull
    indica:
    • Preview conflicts
      Existe um conflito entre o projeto local e o remoto.
    • Preview resolved
      Um conflito foi resolvido selecionando a alteração local ou remota na linha.
    • Preview changes
      Existe uma alteração no projeto local ou remoto.
    • Preview additions
      Um objeto foi adicionado.
    • Preview deletions
      Um objeto foi removido.
  5. Em cada linha destacada, selecione a versão do conteúdo que você quer manter:
    • Alteração local individual. Na linha destacada, selecione a alteração local
      Histórico local
      à esquerda.
    • Alteração remota individual. Na linha destacada, selecione a alteração remota
      Histórico remoto
      à direita.
    • Todas as alterações locais. Na parte superior da visualização, selecione
      Obter todas as locais
      .
    • Todas as alterações remotas. Na parte superior da visualização, selecione
      Obter todas as remotas
      .
  6. Selecione
    Aceitar
    para aceitar as alterações selecionadas ou
    Cancelar
    para rejeitar todos os conflitos no projeto remoto e manter os valores no projeto local.
O projeto é aberto e a mensagem "O projeto está sincronizado" é exibida na barra de status.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal