Adicionar cliente MQTT

Configure um nó do cliente MQTT para habilitar a conexão com o intermediador MQTT. Para publicar e assinar o intermediador MQTT, é necessário criar o nó do publicador MQTT e/ou o nó do assinante MQTT
  1. Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em
    MQTT
    , selecione
    Novo
    e, depois,
    Cliente MQTT
    .
  2. Em , defina as configurações do
    Cliente MQTT
    :
    Endereço do intermediador
    O endereço do intermediador para se conectar.
    Porta
    Número da porta de comunicação.
    ClientID
    O identificador de cliente exclusivo no servidor.
    SSL/TLS habilitado
    Habilita a conexão segura entre o cliente MQTT e o intermediador MQTT do FT Optix. Quando ativado, o protocolo "mqtts" está sendo usado.
    Validar certificado do intermediador
    Ativa/desativa o processo de validação do certificado do intermediador MQTT. Durante o processo de verificação do certificado SSL, o cliente MQTT do FT Optix verifica a assinatura digital do certificado do intermediador para garantir que ele tenha sido emitido por uma autoridade de certificação (certificate authority, CA) confiável. O cliente também verifica se o certificado não expirou.
    Arquivo de certificado de CA
    Um certificado de Autoridade de certificação que assinou o certificado do servidor no intermediador MQTT. É necessário quando o SSL/TLS é ativado para estabelecer uma conexão segura com o intermediador. Ele deve ser armazenado na pasta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Arquivo de certificado do cliente
    Certificado do cliente MQTT do FT Optix. Um certificado de cliente identifica o cliente da mesma forma que o certificado do servidor identifica o servidor. Se essa propriedade permanecer vazia, somente o certificado do intermediador será usado para autenticação. Ele deve ser armazenado na pasta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Arquivo de chave privada do cliente
    Chave privada do cliente MQTT do FT Optix. Ele deve ser armazenado na pasta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Tipo de identidade do usuário
    Especifique o usuário ao acessar o intermediador MQTT:
    • Anônimo (padrão) - Nenhum login realizado, acesse o servidor como usuário anônimo
    • Nome de usuário/senha - Especifique uma combinação de nome de usuário e senha para fazer login.
Na
Exibição de projeto
, na pasta
MQTT
, é exibido o objeto do
Cliente MQTT
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal