Adicionar publicador MQTT

Configure um publicador MQTT para publicar mensagens em um tópico definido do intermediador MQTT. Qualquer cliente MQTT inscrito nesse tópico recebe as mensagens.
DICA:
O editor aceita apenas variáveis escalares. Matrizes, UDTs e outras variáveis não escalares não são aceitas.
  1. Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em
    MQTT
    , selecione
    Novo
    e, depois,
    Publicador MQTT
    .
  2. Em , configure as propriedades a seguir:
    Modo de amostragem
    • Nenhum
      : o registro automático está desabilitado. Pode registrar ao invocar o método Amostra;
    • Periódico
      : registra, em intervalos regulares, os valores de todas as variáveis selecionadas;
    • Variação no valor
      : registra, em intervalos regulares, somente os valores das variáveis selecionadas que foram alteradas em relação à amostragem anterior.
    Período de amostragem
    Intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima, no modo Periódico.
    Tempo de sondagem
    Intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima, no modo Alteração de valor.
    Pasta
    Essa pasta contém variáveis cujos valores serão enviados ao intermediador. O nó Pasta deve ser um objeto global e não pode ser um objeto baseado em sessão.
    Tópico
    Define o tópico MQTT no qual estamos enviando/publicando dados. (Tópico é obrigatório. Quando o tópico estiver vazio, o publicador gerará uma mensagem de alerta durante a primeira publicação. RT não vai parar e outras funções mqtt continuarão funcionando, apenas esse publicador específico será interrompido.)
    QoS
    Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) MQTT, define a garantia de entrega para uma mensagem específica (0, 1, 2).
    0 - No máximo uma vez (pode perder mensagens).
    1 - Pelo menos uma vez (garante a entrega da mensagem, mas duplica potencialmente as mensagens).
    2 - Exatamente uma vez (garante que as mensagens sejam entregues exatamente uma vez sem duplicação).
    Reter
    Retém a mensagem sobre o tópico mesmo após a leitura
    • Verdadeiro - habilita a funcionalidade Reter
    • Falso - desabilita a funcionalidade Reter
Na
Exibição de projeto
, na pasta
MQTT
, é exibido o objeto do
Publicador MQTT
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal