Adicionar assinante MQTT

Configure um assinante MQTT para inscrever mensagens no intermediador MQTT sobre o tópico definido. Se um cliente se inscrever em um tópico, ele receberá todas as mensagens que o intermediador encaminhar para esse tópico.
DICA: O assinante pode receber variáveis de outros clientes do
FactoryTalk®Optix
e outros clientes usando o formato compatível.
  1. Na Exibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em
    MQTT
    , selecione
    Novo
    e, depois,
    Assinante MQTT
    .
  2. Em , acesse
    Assinaturas
    Subscription1
    e configure as seguintes propriedades:
    Pasta
    Esse nó de pasta contém variáveis nas quais o assinante copiará os valores lidos do intermediador.
    Tópico
    Um tópico único em um intermediador para se inscrever. Tópico é obrigatório.
    QoS
    Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) MQTT, define a garantia de entrega para uma mensagem específica (0, 1, 2).
    0 - No máximo uma vez (pode perder mensagens).
    1 - Pelo menos uma vez (garante a entrega da mensagem, mas duplica potencialmente as mensagens).
    2 - Exatamente uma vez (garante que as mensagens sejam entregues exatamente uma vez sem duplicação).
Na
Exibição de projeto
, na pasta
MQTT
, é exibido o objeto do
Assinante MQTT
configurado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal