Loading
Logo do Centro de Inovação
Recent ActivityRecent Activity

Operação de fase de tanque via FactoryTalk Optix

Monitoração e controle de fases no FactoryTalk Optix com base em objetos predefinidos da biblioteca de processos. - [Tempo de implementação: 30 min]
Innovation Center Home Page
tanques de armazenamento de energia de hidrogênio em instalação industrial
Logo do Centro de Inovação
  • Visão Geral
  • Guia de Implementação
  • Download
  • Contate-nos
  • Inscreva-se
Innovation Center Home Page
 

O que esta aplicação faz?

O desenvolvimento desta aplicação tem como finalidade oferecer aos usuários uma alternativa de visualização para o monitoramento e controle local do processo por meio de uma interface moderna, simplificada e intuitiva, a qual permite a reutilização de código predefinido para uma implementação fácil, confiável e repetível, possibilitando a disponibilização de informações para uma operação semelhante à utilizada nas estações de operação de uma sala de controle centralizada, além de permitir a conectividade com outros equipamentos de forma aberta, utilizando padrões internacionais de comunicação.

 

Esta aplicação é relevante para mim?

Esta aplicação demonstra como implementar sequências de qualquer processo, sendo útil para diferentes aplicações em diversas indústrias, além de beneficiar vários tipos de usuários: operadores, que terão acesso a novas interfaces de operação locais e contarão com interfaces homogêneas nos níveis local e distribuído; e engenheiros de automação e manutenção do sistema, que, por meio de uma plataforma de fácil interação, poderão atender a mudanças e/ou novos requisitos com base em objetos predefinidos e reutilizáveis.

AHIC Download ICON VF.png

Download

Observe que: Você precisará concordar com os Termos & Conditions para cada download.

Arquivo para download ›
Legal Disclaimer Acceptance. ROCKWELL AUTOMATION WILL PROVIDE ACCESS TO ROCKWELL PRODUCTS (BEST PRACTICES, APPLICATIONS AND KNOWLEDGE) ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT AND COMPLY WITH THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING PRODUCTS. IF YOU ARE ACCEPTING THESE TERMS ON BEHALF OF ANOTHER PERSON, COMPANY, OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE FULL AUTHORITY TO BIND THAT PERSON, COMPANY, OR LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, ACCESS, OR USE THE PRODUCTS, SOFTWARE AND/OR CLOUD SERVICES. 1. Rockwell Automation retains full ownership and title to all Products and related documentation. No rights or licenses are granted other than those set forth in this Agreement. Company grants to Rockwell Automation a non-exclusive, worldwide, royalty-free, perpetual, non-revocable license to use any feedback Company provides regarding the Products, even if Company has designated the feedback as confidential. Rockwell Automation will be entitled to use the feedback without restriction or compensation to Company. 2. Company may not lease sub-lease, assign, license, sub-license or otherwise transfer any of the Products without the prior written consent of Rockwell Automation. Company may not assign or otherwise transfer access rights to the Products without the prior written consent of Rockwell Automation. Any reverse assembly, reverse engineering, decompilation, and creation of derivative works based on the Products by Company is prohibited. 3. Company acknowledges that Products provided under this Agreement are Rockwell Automation’s Confidential Information and are covered by effective or pending copyrights, patents, trademarks and/or trade secrets of Rockwell Automation, and Company agrees to maintain confidentiality by not disclosing Products or documentation to any third party without the prior written consent of Rockwell Automation and to protect the confidentiality of the Products as it would Company’s own confidential information. Company agrees that its obligation of confidentiality under this paragraph shall survive expiration or termination of this Agreement. 4. Company agrees that Products provided under this Agreement are prototypes and examples and its application and results may vary depending on each customer and project conditions. Rockwell Automation do not warranty the same results. This Agreement shall in no way be construed as a commitment by Rockwell Automation at any time to manufacture and/or offer Products for sale. There is no explicit or implicit service level agreement associated with using the Products. Rockwell Automation does not warrant that the functions contained in the Products will meet Company’s requirements. Company agrees to use all Products only in accordance with the instructions and only for the intended usages identified in the documentation. 5. EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY. THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS". ROCKWELL AUTOMATION DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ROCKWELL AUTOMATION EXPLICITLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF NON- INFRINGEMENT AND EXPRESSLY DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS, IN WHOLE OR IN PART, WILL BE ERROR FREE OR FREE FROM SECURITY VULNERABILITIES. IN NO EVENT SHALL ROCKWELL AUTOMATION BE LIABLE FOR (i) LOST PROFITS, LOST SAVINGS, DOWNTIME, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR (ii) ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR ENVIRONMENTAL DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT, STRICT LIABILITY OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE. 6. COMPANY AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD ROCKWELL AUTOMATION HARMLESS FROM ALL COSTS, AWARDS, DAMAGES, EXPENSES AND FEES (INCLUDING ATTORNEYS FEES) RESULTING FROM OR RELATED TO ANY THIRD-PARTY CLAIMS (INCLUDING EMPLOYEES AND AGENTS OF COMPANY) AGAINST ROCKWELL AUTOMATION, ITS DISTRIBUTORS, AGENTS, OFFICERS, DIRECTORS OR EMPLOYEES FOR PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH), PROPERTY DAMAGE OR ENVIRONMENTAL DAMAGE RELATED TO OR RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCTS. 7. In the event a Product is exported, Company agrees to comply with all applicable United States Export Control Law and Regulations, and the applicable export control laws of other countries. This Agreement shall be governed by the laws of the state of Wisconsin. This Agreement is the complete and exclusive Agreement between Rockwell Automation and the Company, and supersedes all prior agreements, whether written or oral, relating to the Products.
AHIC NEED HELP ICON VF.png

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Centro de Inovação, por favor,  entre em contato conosco.

Como posso fazer funcionar?

Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.

O desenvolvimento da configuração foi realizado em:

  • Estação de Engenharia na qual estão instalados os seguintes programas:
    • FactoryTalk Services platform software, v.6.50.00
    • Studio 5000 Logix Designer® application, v.37.00.00
    • FactoryTalk Optix v.1.6.2.36
    • FactoryTalk Logix Echo, v.3.00.00
  • Pasta com o material da Process Library v.5.20.03
  • Pasta com o material da Power Device Library v.3.05.01

Para o desenvolvimento desta aplicação, não será utilizado hardware. No entanto, devido ao tipo de aplicações em que um exercício semelhante pode ser implementado, podem ser utilizados:

  • Controlador de Processo, seja CompactLogix ou ControlLogix
  • Optix Panel
  • Switch gerenciável de acesso
  • Componentes inteligentes para controle de motores (inversores PowerFlex, relés E300 e/ou soft starters SMC)

 

Links de interesse

  • A Unified Control Platform is a Smart Solution
  • Device Object Libraries
  • Smart Motor Control
  • FactoryTalk Optix portfolio
 
 
 
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guia de Implementação

 
  1. Passo 1
  2. Passo 2
  3. Passo 3
  4. Passo 4
  5. Passo 5
  6. Passo 6
  7. Passo 7
  8. Passo 8
  9. Passo 9
  10. Passo 10
Open All Close All
Passo 1
 

Rockwell Automation desenvolveu materiais que permitem aos usuários acessar modelos para uma implementação padronizada e repetível em toda a planta (modelos de estratégias de controle e objetos gráficos), além de manuais e vídeos para diferentes tipos de dispositivos inteligentes conectados na planta. Para esta aplicação, vários desses elementos foram utilizados. Como anexo, serão incluídos parte dos procedimentos e pontos importantes a serem considerados em desenvolvimentos semelhantes.

Prepare a estação de engenharia com os seguintes componentes de software:

  • Studio 5000 v. 37.00.00
  • FactoryTalk Optix 1.6.2.36
  • FactoryTalk Logix Echo (para emular o controlador) 3.00.00
Passo 2
 

Faça o download das seguintes bibliotecas na página da Rockwell Product Compatibility and Download Center :

  • Process Library v.5.20.03
  • Power Device Library v.3.05.01
tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

 

A aplicação utiliza os seguintes elementos para a configuração, porém, a partir da própria página, também é possível fazer o download para outros tipos de dispositivos.

  • Estratégias de controle (Monitoramento Analógico, Controle de Motores com Inversor de Frequência, Válvulas Solenoides e Operador de Fases), amplamente utilizadas na maioria das operações em diversos tipos de indústrias.
  • Instruções para dispositivos inteligentes de controle (para esta aplicação, foi utilizado apenas o inversor PowerFlex 525, porém existem outras opções disponíveis).
     
Passo 3
 

Abrir o projeto no Studio 5000.

Observe que, ao ter sido utilizado um Controlador de Processo, a categoria de Instruções PlantPAx é nativa e encontra-se disponível para uso em rotinas nas linguagens Ladder (Diagrama de Escada) ou Bloco de Funções. Da mesma forma, observe que, para esta aplicação, foram adicionadas as instruções dos dispositivos utilizados no controle dos motores responsáveis pela movimentação de materiais na planta.

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

Passo 4
 

Emular o controlador no FactoryTalk Logix Echo.

  • Abrir a aplicação FactoryTalk Logix Echo
  • Adicionar um Chassi para emular o controlador
  • Criar um controlador a partir do backup no Studio 5000 do projeto: PRCApp_FTOptix_v37.ACD

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

Passo 5
 

Baixar o projeto

Seja no próprio FactoryTalk Logix Echo ou no Logix Designer, com o projeto aberto, certifique-se de configurar o caminho de comunicação (path) para o controlador emulado e realizar o download da aplicação. Ao término do processo, coloque o controlador em modo RUN.

Passo 6
 
  • Abrir o projeto no Factory Talk Optix

    Para esta aplicação, está disponível a pasta PRC_App 1, na qual há vários arquivos do projeto, executar PRC_App1 Optix.
     

    Pasta de arquivos do FactoryTalk Optix

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

  • Uma vez aberto o projeto, familiarizar-se com o conteúdo:

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

  • Se desejar, você pode explorar os componentes do projeto. Nele, encontrará não apenas o gráfico que permite o monitoramento e o controle das sequências no Tank100, mas também todos os objetos de processo desenvolvidos para o FactoryTalk Optix.

    UI / Painéis da janela principal

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

    CommDrivers/RAEtherNetIP

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

  • Cabeçalho do projeto

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

    Rodapé do projeto

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_2.png

    Gráfico do Tank500

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

Passo 7
 

Establecer comunicação com o controlador

Confirme que o Driver está corretamente configurado. Observe que todas as Controller Tags estarão vinculadas neste momento e poderão ser utilizadas nas telas geradas para representar o processo de enchimento, agitação, recirculação e transferência em um tanque.

 

Imported tags do controlador

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

Passo 8
 

Emulação do projeto

Uma vez que as tags tenham sido sincronizadas, execute a emulação do projeto.

 

Visualização inicial do projeto emulado

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 10.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 10.png

Passo 9
 

Operação do processo

Inicie a operação por meio das telas de faceplate de cada equipamento e verifique o funcionamento das seguintes sequências:

  • Enchimento com Ingrediente A
  • Enchimento com Ingrediente B
  • Agitação
  • Recirculação
  • Transferência

Você perceberá que cada um dos componentes de controle pode ser operado de forma independente.

 

Faça login utilizando um dos usuários configurados.
 

 

  • Login do usuário

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

  • Faceplates para controle de fase no Tank 500 (Fig. 1/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

  • Faceplates para controle de fase no Tank 500 (Fig. 2/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

  • Faceplates para controle de fase no Tank 500 (Fig. 3/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

  • Faceplates para controle de fase no Tank 500 (Fig. 4/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

  • Faceplates para controle de fase no Tank 500 (Fig. 5/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

  • Tampas de equipamentos discretos com intertravamento (Fig. 1/2)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

  • Tampas de equipamentos discretos com intertravamento (Fig. 2/2)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

Passo 10
 

Navegação para outras telas do projeto

Como foi utilizado o modelo do FactoryTalk Optix disponibilizado na Process Library, a navegação para as telas predefinidas foi mantida com o objetivo de familiarizar o usuário com os objetos disponíveis e suas funcionalidades.

 

Objetos da biblioteca para controle de processo disponível na v 5.20.03

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

Tela Sandbox

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 6_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 6_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 7_1.png

export-report-variables-from-factorytalk-optix_Image 5.jpg

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 7_2.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 8.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 9.png

export-report-variables-from-factorytalk-optix_Image 3.jpg

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 10.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 11.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 12_1.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 12_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 12_3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 12_4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 12_5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

operação-da-fase-do-tanque-via-FactoryTalk Optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

 
 
 
 
 
 
 

Operação de fase de tanque via FactoryTalk Optix

Versão 1.0 – Junho de 2026

 

 
 
Logotipo branco AHIC
Inscreva-se!

Receba novos lançamentos de aplicativos e outras atualizações do Innovation Center diretamente em sua caixa de entrada.

Quero me inscrever.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Operação de fase de tanque via FactoryTalk Optix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.