A operação em tanques é uma das operações mais importantes dentro das indústrias de processos produtivos. Em muitos processos, representam o elemento responsável por manter o movimento contínuo de matérias-primas, produtos semielaborados, serviços auxiliares e produtos acabados. Uma falha não planejada pode provocar perdas econômicas significativas, riscos de segurança, impactos ambientais e descumprimentos de produção.
Tradicionalmente, eles são monitorados por meio de níveis, mas não acessamos a taxa de mudança de sua variável de processo. No entanto, por meio das bibliotecas do PlantPAx, particularmente utilizando os objetos P_AI, o parâmetro Cfg_HasRoC desta biblioteca, é possível implementar uma estratégia de Monitoramento Prescritivo da Saúde capaz de detectar sinais iniciais de degradação operacional antes que ocorra uma falha funcional.
A solução permite identificar tendências anormais, mudanças na dinâmica do processo e desvios progressivos que normalmente passam despercebidos pelos sistemas tradicionais de monitoramento.