Loading
Logo do Centro de Inovação
Recent ActivityRecent Activity

Emulação do sistema de controle PID para variáveis industriais

A aplicação de um sistema de controle PID é uma ferramenta altamente útil para equipes de controle e automação industrial, permitindo testes críticos de variáveis, sistemas e processos-chave. - [Tempo de implementação: 60 minutos]
Página inicial do Centro de Inovação
Visão voltada para a direita do controlador Allen-Bradley Micro870 catálogo 2080-LC70-24QWB
Logo do Centro de Inovação
  • Visão geral
  • Guia de instalação
  • Downloads
  • Contate-nos
  • Quero me inscrever.
Página inicial do Centro de Inovação
 
 

Para que serve isso?

O objetivo deste aplicativo de emulação de sistema de controle PID é simular um sistema de primeira ordem no domínio de Laplace juntamente com um controlador PID, permitindo o teste e a análise do comportamento de uma variável a ser controlada dentro de uma planta.

O aplicativo foi desenvolvido no ambiente Studio 5000 Logix Designer usando a linguagem Function Block. Ele inclui a emulação de um sistema de primeira ordem no domínio de Laplace, seu controlador PID e um ambiente de distúrbio. Esses componentes são considerados os principais critérios para testar o controle de variáveis-chave em ambientes industriais.

Este aplicativo oferece a opção de operar digitalmente via FactoryTalk Logix Echo ou, alternativamente, conectar-se a um PC/Laptop e baixar o programa para um controlador físico disponível para o usuário. Nesta primeira versão, o foco principal é a monitoração por meio dos gráficos gerados pela emulação, que exibem as variáveis de controle e de processo com as quais o usuário deseja trabalhar.

 

Isso é útil para mim?

Muitas variáveis industriais se comportam de maneira semelhante ao sistema modelado nesta aplicação: temperatura, pressão (usada na explicação e no exemplo), velocidade, nível etc. Modelar esses sistemas de primeira ordem é prático devido à sua simplicidade matemática (que facilita o projeto do controlador PID), tolerância de aproximação aceitável e facilidade de identificar parâmetros e coeficientes.

Esta aplicação se tornou uma ferramenta altamente útil para equipes de controle da planta e automação, integradores e outras partes interessadas em sistemas de controle industrial. Ela permite testes relevantes para determinar a melhor maneira de controlar variáveis-chave, como identificar quanto tempo leva para uma planta se estabilizar com base nas variáveis de cada processo. Tudo isso pode ser feito antes dos testes no local e do comissionamento do sistema.

Este tipo de aplicação é importante porque os usuários podem construí-la e ajustá-la para se tornar uma ferramenta prática de treinamento tecnológico para uso com suas próprias equipes e como um ambiente de teste para validações de conceitos técnicos que apoiam o desenvolvimento de projetos futuros.

 

Downloads

Observe que: Você precisará concordar com os Termos & Conditions para cada download.

Arquivo para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.
 


Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

 

Como posso fazê-lo funcionar?

Requisitos: produtos, ferramentas, conhecimento prévio.

Hardware & Software

 

Requisitos Versão
1 Studio 5000 Logix Designer 37.01 ou superior
2 FactoryTalk Logix Echo 3.00 ou superior
3 OPCIONAL - Controlador Rockwell (CompactLogix, ControlLogix) O sistema pode ser testado com um controlador Rockwell conectado ao ambiente Studio 5000 de programação.
 
 

Conhecimento prático necessário

  • Habilidades básicas de programação e configuração no Studio 5000 Logix Designer e FactoryTalk Logix Echo, e compreensão da funcionalidade e parametrização do controlador Allen-Bradley.
     
 
 
 

Conhecimento teórico necessário

  • Sistemas de primeira ordem no domínio de Laplace

Um sistema típico de primeira ordem tem uma função de transferência da forma:

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula1_EN.jpg

Esse tipo de sistema responde exponencialmente a uma entrada de degrau, sem oscilações e com uma única constante de tempo.

  • Controlador PID

O controlador PID consiste em três componentes:

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula2_EN.jpg
  • Como o PID e o sistema de primeira ordem interagem

Quando um controlador PID é conectado a um sistema de primeira ordem, o objetivo é modificar a resposta do sistema para atender a critérios de desempenho específicos, como:

Tempo de resposta mais rápido
Overshoot reduzido
Eliminação do erro de regime permanente

A função de transferência de malha fechada torna-se:

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula3.jpg
 

Links de interesse (internos ou externos) - Caixa de diálogo de propriedades do bloco de função - Visão geral da guia de configuração geral (PIDE)

 

 
 
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guia de implementação

 
  1. Etapa 1
  2. Etapa 2
  3. Etapa 3
  4. Etapa 4
Open All Close All
Etapa 1
 

Etapa 1: Habilite o controlador emulado no FactoryTalk Logix Echo

(Opcional) Conecte o controlador ao seu PC/laptop. 

 

 

 

Adicione o controlador e atribua um endereço IP para uma conexão adequada dentro do ambiente Studio 5000.

 
pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture1.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture1

Etapa 2
 

Etapa 2

 

1 - Baixe o arquivo à APP_Innovation_Center_PID_First_Orden.ACD


2 - Abra-o no Studio 5000 Logix Designer     

 



 
pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture2.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture2

 

3 - Aponte seu Project/program para o controlador iniciado no FactoryTalk Logix Echo

  • Identifique-o usando a função “Who Active” no Studio 5000
 
pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture3.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture3

 
  • Estabeleça a conexão correta com o controlador emulado e baixe o programa para o respectivo controlador
 
pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture4.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture4

Etapa 3
 

Etapa 3: Validar os blocos funcionais e entender seu uso

  • No exemplo atual, uma planta e seu sistema de controle são emulados. As duas principais variáveis de processo são:

     

    • Pressão – Variável de processo (por exemplo, gerenciada por meio de uma bomba) junto com um sistema de controle liderado pelo controlador Allen-Bradley (ControlLogix), além de outro dispositivo que funciona com base na próxima variável.
    • Frequência – Variável de controle (por exemplo, gerenciada por meio de um inversor de frequência – inversor de frequência)  

     

    Em resumo, o sistema controla uma bomba usando ajustes de frequência do inversor de frequência para estabilizar o nível de pressão.

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula4.jpg
     

    O sistema de programa consiste em três partes fundamentais:

    • Bloco First Order Laplace
     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture5.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture5

     

    Este bloco simula o comportamento de um sistema linear de primeira ordem no domínio de Laplace, representando a variável de pressão. Ele segue a equação descrita anteriormente na documentação.

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture6.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture6.jpg

  • As variáveis mostradas no gráfico devem ser definidas neste bloco: o ganho estático do sistema (Kₚ) e a constante de tempo (τ) são baseados em valores estimados anteriormente.

     

    Por exemplo, τ = 1000 ms corresponde ao tempo aproximado de estabilização do sistema de primeira ordem. Funcionalmente, podemos estimar o ganho estático do sistema:

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula5_EN.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_formula5.jpg

     

    Em: Definido pela frequência de saída do sistema de controle, que entra neste bloco.

     

    Saída: A variável de pressão de saída, que interage com os distúrbios do sistema antes de retornar ao controlador PID.

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture7.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture7.jpg

     
    • Bloco de distúrbio
       
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture8.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture8.jpg

     
  • Este segmento inclui vários blocos de funções matemáticas para simular um ambiente perturbador.

     

    No diagrama, quatro blocos são mostrados:

     

    • Número aleatório: Gera um valor aleatório de 0 a 32000 a cada 5 segundos, simulando distúrbios periódicos.
    • DIV e MUL: Convertem o valor aleatório em uma porcentagem e o dimensionam para o distúrbio máximo definido (por exemplo, 5 bar ou 0.5).
    • SUB (Subtrair): Representa o efeito do distúrbio na saída de pressão da bomba. A saída deste bloco torna-se o sinal de realimentação que fecha a malha e entra no controlador PID.
       

     

     
    • Bloco do controlador PID
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture9.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture9.jpg

  • Este bloco realiza o controle do sistema usando um bloco de função PID. A configuração adequada deste bloco é essencial para o sucesso da aplicação.

     

    • Principais variáveis de entrada
      • PV (Process Value): Saída de pressão final após a interação do distúrbio.
      • SPProg (Set Point): Nível de pressão desejado.
      • CVProg (Variável de controle): Usada no modo manual para definir a frequência para observar o comportamento do sistema.
      • ProgProgReq: Habilita o modo automático (definido para bit “1”).
      • ProgManualReq: Habilita o modo manual (definido para bit “1”); outros modos devem ser definidos como “0”.

     

    • Principais variáveis de saída
    • CV: Saída em porcentagem usada no modo manual.
    • CVEU: Valor final da variável de controle (frequência), que alimenta o bloco de Laplace.
     
  • Uma vez dentro das propriedades do bloco PID, configuramos o bloco de controle para garantir a resposta adequada do sistema. 

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture10.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture10.jpg

     

    Na primeira vez que o bloco de controle PID é usado, é necessário realizar o processo de Autotune (este procedimento deve ser executado em Run Mode – controlador), pois é essencial para o cálculo dos ganhos do sistema (que não foram configurados anteriormente – na imagem eles foram desabilitados para fins de explicação) e de outros parâmetros do bloco de controle que operarão posteriormente no modo automático (ProgProgReq=1).

     

     

    Para iniciar isso, acesse as propriedades do bloco (Properties – imagem anterior) e comece selecionando as configurações apropriadas de acordo com as condições específicas da aplicação

  • A primeira configuração relevante é o Timing Mode (1), que deve ser definido como periódico, conforme recomendado, devido à natureza da execução da tarefa. Em seguida, vem a Control Action (2); neste caso, como o comportamento de controle corresponde a uma ação direta, a primeira das duas opções disponíveis deve ser selecionada. Por fim, a última escolha diz respeito a como a variável de processo é calculada (3); a opção selecionada corresponde à configuração típica para esse tipo de sistemas integrais.

     

    A próxima guia na janela Propriedades é EUs Limits, onde as faixas de operação das principais variáveis do sistema devem ser definidas: PV (Process Variable) – pressão em nosso caso, e CV (Control Variable) – frequência em nosso caso. De acordo com os parâmetros mencionados anteriormente na documentação, o valor máximo de pressão é definido como 5 bar, e o valor máximo de frequência é 60 Hz. Posteriormente, os limites para a variável de controle (CV) são configurados, e a taxa de mudança refere-se à porcentagem da saída do controlador segmentada de acordo com os intervalos de etapa definidos.

     
     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11B.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11b.jpg

  • Por fim, para o processo de Autotune, navegamos até a guia com o mesmo nome, onde um Tag deve ser adquirido (isso é necessário ao realizar o processo pela primeira vez). Uma vez que o Tag é adquirido, prosseguimos para definir as entradas de Autotune, começando com o tipo de variável (Pressão), o limite máximo para a mudança da variável de processo e, por último, o tamanho dos incrementos de etapa da unidade que o processo de controle usará.

     

    Para completar o cálculo do ganho, prosseguimos clicando no botão Autotune. É importante observar que o módulo PID deve estar em Manual Mode para que o Autotune seja executado corretamente. Após a conclusão, o módulo deve ser alternado para Auto Mode para iniciar a operação, que é controlada através do Tag Manual_Mode.

     
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture12.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture12.jpg

     

    Para calcular os ganhos, basta pressionar o botão “Start”. O programa calculará os ganhos com base em três tipos de resposta (Lenta, Média, Rápida), dos quais um deve ser selecionado de acordo com os requisitos do sistema de controle. Esses ganhos são então aplicados ao sistema de controle usando o botão “Set Gains in PIDE”. A ideia é que, ao observar a resposta gráfica exibida no Studio 5000, o usuário possa identificar qual dos tipos de resposta de ganho calculados é mais adequado para o sistema emulado.

     

    Se informações adicionais ou explicações funcionais forem necessárias para os blocos de programação usados no programa aplicativo, as respectivas seções de “Ajuda” para cada bloco podem ser consultadas, como a compartilhada na seção “Links de Interesse” desta documentação.

Etapa 4
 

Etapa 4: Testes e execução da aplicação

  •  
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture13.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture13

     

    Como mencionado anteriormente, para realizar as alterações e ajustes finais (Autotune), o sistema deve estar operando no modo “Remote Run” dentro do Studio 5000. Uma vez definido isso, o sistema geral estará totalmente operacional, permitindo a verificação da resposta do sistema de controle para toda a estrutura que o compõe, incluindo distúrbios.

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture14.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture14

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture15.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture15

     

    Ao executar o comando "Run", a resposta do sistema pode ser visualizada por meio de um gráfico que exibe as quatro curvas mais importantes: Amarela (frequência), Verde (pressão), Vermelha (distúrbios) e Azul (ponto de ajuste definido pelo controlador)

  •  
    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture16.jpg

    pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture16

    Essa representação gráfica permite identificar os principais comportamentos do sistema, possibilitando a emulação e análise do processo de controle e sua resposta a vários cenários que possam surgir. Isso é ideal para o propósito pretendido — criar cenários de teste antes da implementação na planta real, permitindo ajustes e melhorias potencialmente significativas. Na área destacada dentro da caixa laranja, o gráfico se concentra em um intervalo de tempo durante o qual o sistema sofre distúrbios. Ele mostra como o inversor de frequência ajusta a frequência para estabilizar o sistema e como a variável de processo, pressão, gradualmente se alinha ao alvo de controle (ponto de ajuste – curva azul). Ao longo do intervalo de tempo representado no gráfico, observam-se variações nos distúrbios e mudanças correspondentes em cada curva de resposta, incluindo ajustes, overshoots e outros comportamentos típicos de sistemas industriais com esse tipo de variável — comumente modelados como sistemas lineares de primeira ordem no domínio de Laplace.

     

     

    É importante observar que o exemplo implementado no programa aplicativo foi projetado para emular um processo de controle envolvendo uma bomba, trabalhando em conjunto com um inversor de frequência e um motor como elementos de controle. No entanto, o programa aplicativo é estruturado de tal forma que, como explicado anteriormente, pode emular cenários envolvendo outras variáveis industriais que se comportam de maneira semelhante em sistemas de primeira ordem, como nível, temperatura, velocidade etc. Todos os ajustes necessários, dependendo da situação, podem ser aplicados dentro do bloco de controle PID, conforme detalhado em toda a documentação.

     
 
 
 
 
 
pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture1.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture1.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture2.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture2.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture3.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture3.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture4.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture4.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture5.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture5.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture6.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture6.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture7.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture7.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture8.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture8.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture9.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture9.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture10.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture10.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11B.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture11B.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture12.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture12.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture13.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture13.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture14.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture14.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture15.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture15.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture16.jpg

pid-control-system-emulation-for-industrial-variables_Picture16.jpg

 
 

Emulação do sistema de controle PID para variáveis industriais

Versão 1.2 - Maio de 2026

 
 
 
Logotipo branco AHIC
Inscreva-se!

Receba novos lançamentos de aplicativos e outras atualizações do Innovation Center diretamente em sua caixa de entrada.

Quero me inscrever.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Emulação do sistema de controle PID para variáveis industriais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.