Características Gerais
Esta é uma aplicação que utiliza um eixo virtual como mestre, com o objetivo de independizar os movimentos entre os dois eixos a serem sincronizados: Eixo de Alimentação e Eixo de Faca.
Características Gerais
Esta é uma aplicação que utiliza um eixo virtual como mestre, com o objetivo de independizar os movimentos entre os dois eixos a serem sincronizados: Eixo de Alimentação e Eixo de Faca.
Vantagens
Download
Importante: Será necessário aceitar os Termos e Condições para cada download.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor, entre em contato conosco.
Esta aplicação pode ser utilizada tanto em máquinas de corte em movimento, embalagem horizontal, quanto em qualquer outro tipo de aplicação que exija uma came eletrônica com correção de posição. A aplicação pode ser utilizada como complemento para algumas bibliotecas com código já existentes.
Como posso fazer funcionar?
Hardware
Software
Conhecimento Prévio
Uma vez realizados os ajustes de “Master Lock Position” e “Cam Lock Position”, agora é possível ajustar a rotina de Correção de Fase da Faca.
Para isso, utiliza-se uma instrução “Motion Arm Registration” para registrar a posição da faca no momento da detecção da Marca de Registro.
Nessa instrução, também é possível ajustar a janela de detecção da marca de registro, caso seja necessário filtrar detecções que estejam fora da faixa de posição adequada.
Correção de fase no corte para embaladoras horizontais
Versão 2.0 - Setembro de 2026