Loading
Logo do Centro de Inovação
Recent ActivityRecent Activity

Desenvolvimento de aplicações de zona segura usando scanner a laser

Desenvolva zonas seguras usando scanners a laser e controles de segurança certificados, garantindo a conformidade com a ISO 13849-1:2008 para células robóticas e transportadores. - [Tempo de implementação: 30 minutos]
Página inicial do Centro de Inovação
desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-a-laser.png
Nesta página:
  • Para que serve isso?
  • Guia de instalação
Início do Innovation Center
 

Para que serve?

O objetivo desta solução é apoiar o desenvolvimento de soluções de zona segura usando scanner a laser e sistemas de controle de segurança, permitindo a conformidade de várias máquinas, como células robóticas, transportadores e máquinas móveis.

Recursos gerais

Dimensionamento de soluções de segurança integradas adotando tecnologias atuais e conceitos estabelecidos focados em aplicações em indústrias de manufatura discreta.

 

Vantagens

  • Conformidade com as principais normas de segurança atuais
  • Uso de soluções de segurança certificadas
  • A solução permite maior flexibilidade de produção associada à segurança
  • Solução integrada entre processo e segurança

 

Limitações e desvantagens

  • Software CCW atualizado necessário
  • O software de programação do scanner a laser deve estar atualizado
  • Este é um dimensionamento padrão; definições de instalação, capacidades de entrada/saída e classificações de segurança devem ser determinadas posteriormente

 

 

Downloads

Observe: Você precisará concordar com os Termos & Condições para cada download.

Baixar arquivos ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTOS) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais efetivos ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como se fossem as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation a qualquer momento de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, NO TODO OU EM PARTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU DE VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, PRÊMIOS, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis e as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam escritos ou orais, relacionados aos Produtos.


Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

 

Isso é útil para mim?

Dimensionamento realizado considerando um laser scanner, relé programável CR30 e acionamentos de partida direta, que também podem ser feitos com inversores ou servo drives.

Como posso fazer isso funcionar?

  • Hardware: Computador ou notebook padrão e lista de materiais.
development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture2.png
 
  • Software: CCW Connected Components Workbench e software de programação do laser scanner.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia de instalação 

Para implementar, siga as etapas abaixo.

 
 
 
  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 01

     

    Conecte conforme mostrado abaixo:

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture3.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture3.png

     
  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 02

     

    Configure o scanner laser abrindo o software e conectando.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture4.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture4.png

    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture5.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture5.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 03

     

    Configure o scanner laser de acordo com o processo abaixo.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture6.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture6.png

    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture7.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture7.png

     
  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Step 04

     

    Faça o download da programação do scanner laser; após a conclusão, a seguinte mensagem será exibida.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture8.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture8.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 05

     

    Abra o CCW para fazer o download do APP.

     
     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture9.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture9.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Step 06

     

    Selecione “Open Existing” e encontre a aplicação fornecida como “SafeZoneApp.ccwsln”.
    O local onde a aplicação é salva é escolhido pelo usuário durante o download.
    Após selecionar a aplicação, clique em “Open”.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture10.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture10.png

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture11.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture11.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 07

     

    Após carregar a aplicação, clique em “Edit Logic” para visualizar a lógica da aplicação.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture12.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture12.png

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture13.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture13.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Step 08

     

    Após verificar a aplicação, basta clicar em “Build” para verificar se há problemas. Uma vez verificado, a mensagem “Build Succeeded” aparecerá.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture14.png

    adaptação-de-máquinas-transportadoras-com-aplicações-de-muting_Picture14.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 09

     

    Após a verificação, clique em “Download” e prossiga com o processo de download da aplicação.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture15.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture15.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 10

     

    Selecione o relé conectado ao sistema conforme mostrado abaixo.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture16.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture16.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 11

     

    Uma confirmação será solicitada para finalizar o processo de download.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture17.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture17.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 12

     

    Após a confirmação, você será notificado de que o processo de download está concluído.

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture18.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture18.png

  • Ícone de fluxo de trabalho passo a passo

    Etapa 13

     

    Você pode avaliar seu programa por meio da verificação on-line, conforme mostrado abaixo (imagem ilustrativa da solução de monitoração).

     
    development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture19.png

    desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture19.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture3.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture3.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture4.png

development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture4.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture5.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture5.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture6.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture6.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture7.png

development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture7.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture8.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture8.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture9.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture9.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture10.png

development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture10.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture12.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture12.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture13.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture13.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture14.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture14.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture15.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture15.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture16.png

development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture16.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture17.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-laser-scanner_Picture17.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture18.png

development-of-safe-zone-applications-using-laser-scanner_Picture18.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture19.png

desenvolvimento-de-aplicações-de-zona-segura-usando-scanner-laser_Picture19.png

 
 
 
 
 
 
 
Logotipo colorido da AHIC
 

Desenvolvimento de aplicações de zona segura usando laser scanner

Versão 1.0 – Novembro de 2025

Tem uma dúvida geral?

A Rockwell Automation e nossos parceiros oferecem conhecimento excepcional do setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Contate a Rockwell Automation
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Desenvolvimento de aplicações de zona segura usando scanner a laser
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.