Loading
Uma silhueta voltada para uma parede digital de néon brilhante com luzes azuis e rosas em um cenário futurista

IA industrial

Habilitando sua jornada da automação à autonomia

A adoção da IA industrial está acelerando em meio a grandes mudanças econômicas que estão remodelando a forma como o valor é criado na manufatura. A diferenciação não vem do controle de plataformas massivas, mas da incorporação da IA diretamente nas funções de produção, onde os sistemas são criados com objetivos em mente para impulsionar ganhos de desempenho mensuráveis.

 

Um pilar crítico para viabilizar a autonomia industrial é a IA industrial. Ela não é apenas uma ferramenta. É uma disciplina que está transformando o trabalho como o conhecemos, ajudando as organizações a tomar decisões estratégicas melhores e capacitando as pessoas a realizarem seu trabalho com mais facilidade.

Veja Cyril Perducat, Chief Technology Officer da Rockwell Automation, falar na Automation Fair 2025 sobre automação para autonomia

A história da automação industrial traça uma progressão constante, com cada era expandindo o que as máquinas podiam fazer de forma confiável. Passamos de simplesmente alimentar máquinas para programá-las, depois conectá-las por meio de redes ricas em dados que prepararam o terreno para a transformação atual. Estamos em um ponto de inflexão decisivo.A automação está evoluindo para a autonomia. Os sistemas não apenas executam a lógica, mas aprendem e se adaptam às condições em tempo real.

Acelere seu caminho para a autonomia industrial

Passe com confiança da automação para a autonomia com IA confiável e centrada no ser humano, projetada para ambientes industriais, apoiada pela profunda experiência em TI/TO da Rockwell Automation.

ícone de aumento de desempenho

Melhore o desempenho com sistemas auto-otimizáveis

Melhore os sistemas de automação com IA integrada às funções principais de produção para otimização de malha fechada.

ícone de grupo de pessoas

Capacite as pessoas com IA centrada no ser humano

Facilite as tarefas do dia a dia com ferramentas de IA intuitivas projetadas especificamente para resolver desafios industriais e apoiar a tomada de decisões informada.

ícone de aperto de mão

Colabore com um parceiro confiável

Reduza o risco com a profunda experiência em TI/TO da Rockwell Automation e soluções de IA projetadas para ambientes industriais.

Sistema de produção aprimorado por IA

Incorporando IA para criar um Sistema de Produção Autônomo de ponta a ponta.

  1. Design
  2. Operar
  3. Automatizar
  4. Manter
  5. Dados
Open All Close All
Design

Ambientes de projeto que se autogeram e auto-otimizam parâmetros de projeto

As plataformas de dados e de borda fornecem os recursos fundamentais necessários para operacionalizar a IA em escala—oferecendo a infraestrutura para treinamento de modelos de alta qualidade, inferência em tempo real e orquestração perfeita em ambientes industriais distribuídos. Ao unificar os fluxos de dados de sensores, sistemas de controle e aplicativos de empresa, essas plataformas garantem que os modelos de IA sejam continuamente atualizados, implantados com eficiência na borda e otimizados para desempenho, confiabilidade e segurança em ambientes de produção.

Dois engenheiros inspecionam a função eletrônica e mecânica de uma bomba hidráulica. Um engenheiro está segurando um laptop aberto.
Operar

Sistemas de operações que se auto-organizam para planos, cronogramas, receitas e recursos

Os sistemas de operações podem organizar automaticamente planos, cronogramas, receitas e recursos ao interpretar as condições de produção em tempo real e otimizar continuamente como o trabalho é sequenciado. Ao se ajustarem dinamicamente à demanda, às restrições e à variabilidade, eles criam operações mais ágeis, eficientes e resilientes, com muito menos coordenação manual.

Engenheiro trabalhando na sala de controle, gerente do sistema de controle, técnico monitorando o programa em vários monitores
Automatizar

Sistemas de automação que aprendem e se adaptam automaticamente sob condições variáveis

Os sistemas de automação que aprendem e se adaptam sozinhos melhoram continuamente ao analisar dados em tempo real, reconhecer padrões e ajustar seu comportamento sem reprogramação manual. Ao evoluir junto com as condições em mudança, eles tomam decisões mais inteligentes, otimizam estratégias de controle e mantêm operações estáveis e eficientes mesmo em meio à complexidade e à mudança.

Um sistema alimentado por IA que otimiza a automação industrial ao analisar o desempenho da máquina em tempo real, realizar manutenção preditiva assistida por IA e promover a otimização de processos robóticos para uma produção eficiente.
Manter

Sistemas de manutenção que autodiagnosticam problemas de ativos e recomendam ordens de serviço

Os sistemas de manutenção que autodiagnosticam problemas de ativos usam dados de equipamentos em tempo real para detectar anomalias, identificar modos de falha prováveis e determinar quando o desempenho está se desviando das condições normais. Ao analisar padrões e compará-los com as referências históricas, eles podem identificar as causas principais e recomendar ou gerar automaticamente as ordens de serviço apropriadas. Isso permite que as equipes de manutenção ajam de forma proativa, reduzindo o tempo de parada não programada e garantindo que os reparos sejam feitos antes que as falhas afetem a produção.

Trabalhadores no setor de recursos naturais com smartphones, apresentando ícones animados que ilustram a conectividade de negócios globais e tecnologia digital em uma representação hiper-realista --ar
Dados

Plataformas de dados e de borda que possibilitam o treinamento, a inferência e a orquestração de modelos baseados em blocos fundamentais em escala

As plataformas de dados e de borda fornecem a infraestrutura fundamental necessária para treinar modelos de IA, executar inferência e orquestrar cargas de trabalho de forma consistente em ambientes industriais distribuídos. Ao unificar dados de equipamentos, sistemas de controle e aplicativos de empresa, elas garantem que os modelos sejam continuamente atualizados, implantados com eficiência e executados próximos à fonte para desempenho em tempo real. Isso possibilita operações de IA escaláveis e confiáveis que suportam desde a manutenção preditiva até a otimização de malha fechada.

Novas soluções de inspeção de qualidade com visão de IA e aprendizado de máquina

Nossa perspectiva sobre IA industrial

  • Aproveitando IA e ML na indústria com Jordan Reynolds, vice-presidente de IA da Rockwell Automation
    Aproveitando a IA e o ML na indústria com Jordan Reynolds, VP de IA da Rockwell Automation
    Vodcast
    Aproveitando IA e ML na indústria com Jordan Reynolds, vice-presidente de IA da Rockwell Automation
    Assista no YouTube
  • O setor aumenta a intensidade da IA
    Dois homens de capacete sentados em frente a seis monitores de computador analisando dados
    Artigo
    O setor aumenta a intensidade da IA
    Leia na Automation World
  • Perspectivas de liderança
    Palestras principais da Automation Fair 2025 Blake Moret
    Vídeos
    Perspectivas de liderança
    Assista agora
  • A IA industrial dá às pessoas "superpoderes" na manufatura avançada. Veja como
    Mulher com tela digital sobreposta ao seu rosto
    Artigo
    A IA industrial dá às pessoas "superpoderes" na manufatura avançada. Veja como
    Leia em weforum.org
  • Microsoft e Rockwell Automation: transformando a IA industrial juntas
    Logotipos da Microsoft e da Rockwell Automation com braço robótico
    Comunicado à imprensa
    Microsoft e Rockwell Automation: transformando a IA industrial juntas
    Leia o release

Explore nosso portfólio de IA

Emulate3D
Emulate3D

Software de gêmeo digital dinâmico usado para projetar, simular e comissionar virtualmente sistemas automatizados antes de serem construídos, melhorando a eficiência e reduzindo o risco do projeto.

Co-Pilot do Design Studio
Co-Pilot do Design Studio

Acelere o projeto de automação usando IA generativa para transformar instantaneamente ideias em linguagem simples em código de CLP pronto para uso e insights.

Plex
Plex

Uma plataforma de produção inteligente baseada em nuvem que conecta, automatiza, rastreia e realiza análise das operações da fábrica do chão de fábrica ao topo da empresa.

OTTO
OTTO

Robôs móveis autônomos que automatizam o manuseio de materiais para aumentar a segurança, a produtividade e a eficiência em ambientes industriais.

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix

Uma plataforma moderna de IHM e visualização habilitada para nuvem que simplifica o design, permite a colaboração e oferece suporte à implantação escalável em dispositivos industriais.

FactoryTalk Logix
FactoryTalk Logix

Um ambiente de emulação que permite aos engenheiros testar e validar a lógica dos controladores ControlLogix e CompactLogix sem hardware físico.

FactoryTalk Analytics LogixAI
FactoryTalk Analytics LogixAI

Software de aprendizado de máquina incorporado que prevê valores de processo em tempo real para melhorar a qualidade, a rentabilidade e o desempenho operacional.

FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI

Uma plataforma de visão computacional sem código, com inteligência artificial, que detecta e classifica defeitos para melhorar a qualidade do produto e a rentabilidade.

FactoryTalk Analytics PavilionX
FactoryTalk Analytics PavilionX

Uma solução de controle preditivo por modelo que otimiza processos industriais complexos para reduzir a variabilidade, aumentar a qualidade e elevar a produtividade.

FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI

Software de manutenção preditiva que usa inversores existentes como sensores para detectar sinais precoces de falha do equipamento e evitar tempo de parada não programada.

Fiix CMMS
Fiix CMMS

Um sistema de gestão de manutenção baseado em nuvem que ajuda as equipes a organizar o trabalho, gerenciar ativos e aproveitar dados para decisões de manutenção mais inteligentes.

FactoryTalk DataMosaix
FactoryTalk DataMosaix

Um hub de DataOps industrial SaaS que ingere, contextualiza e modela dados de TO/TI para alimentar análise, visualização e aplicativos de trabalhador conectado.

Pronto para falar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Tendências futuras nas operações industriais
  3. Chevron LeftChevron Left IA industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.