Visualização Janelaxx
Janelaxx exibe uma configuração específica de janelas do módulo.
Exemplo da visualização Janelaxx

A visualização Janelaxx inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Modo em janelas | Exibe o modo para o qual a janela está configurada. |
Valor ligado de saída | Exibe o valor que define um lado dos limites da janela. As saídas (se associadas à janela) e o tag I.Windowxx.InWindow mudam de estado neste limite, de acordo com o diagrama Figura 1. |
Valor desligado de saída | |
Histerese ligada de saída | Exibe o deslocamento negativo em relação ao Valor de ativação da saída para aplicar histerese. |
Histerese desligada de saída | Exibe o deslocamento negativo em relação ao Valor de desativação da saída para aplicar histerese. |
Saídas controladas por esta janela Saída00 | Determina se esta janela controla a saída indicada. |
Saídas controladas por esta janela Saída01 | Determina se esta janela controla a saída indicada. |
Dê sua opinião