Comparador de janelas
Quatro janelas estão disponíveis no módulo. Cada janela pode ser usada para detectar quando os dados de entrada do modo selecionado estão dentro ou fora de uma janela configurada. Você pode associar janelas ao encoder (HSC ou SSI) e a até duas saídas do módulo.
A figura a seguir mostra um exemplo de como uma janela controla o comportamento da saída, usando Contagem HSC como fonte de dados de entrada da janela. Para obter mais informações, consulte Controlado pela janela. As janelas podem operar em modos diferentes.
Exemplo de comportamento da janela
Você pode configurar as janelas para operar nos seguintes modos para HSC:
- Contagem ou contagem escalonada
- Frequência, instantânea, escalonada ou média
- Aceleração, instantânea, escalonada ou média
- Largura de pulso, instantâneo ou médio
É possível configurar o Windows para operar nos seguintes modos para SSI:
- Dados
As figuras a seguir explicam como determinar se a fonte da janela está Dentro da janela ou Fora da janela.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
Dê sua opinião