Configurar uma janela
Adicione tipos de janela extra ao seu projeto além do tipo de janela principal padrão. Use tipos de janela extras com diferentes mecanismos de apresentação.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emUIe selecione .
- EmPropriedades, ajuste as configurações da janela:
- X. Posicionamento horizontal da janela na área de trabalho. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
- Y. Posicionamento vertical das janelas na área de trabalho. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
- Largura. Largura da janela.Autodefine a largura da janela com base na largura dos seus objetos gráficos filhos.
- Altura. Altura da janela.Autodefine a altura da janela com base na altura dos seus objetos gráficos filhos.
- Tela cheia. Exibe o aplicativo no modo de tela cheia, ignorando as propriedadesXeY.DICA: Em sistemasRockwell AutomationLinux, o aplicativo sempre é exibido no modo de tela cheia, ignorando essa propriedade.
- Sempre em cima. Sempre exibe a janela do aplicativo na parte superior de outras janelas. O mecanismo de apresentação da Web ignora essa propriedade.
- Legenda. Título da janela.
- Adicione objetos gráficos filhos à janela. Consulte Objetos gráficos.
- Selecione janelas de início diferentes para mecanismos de apresentação. Consulte Configurar um mecanismo de apresentação nativo e Configurar um mecanismo de apresentação da Web.
- Exiba janelas diferentes em tempo de execução alterando o endereço no navegador da Web. Consulte Exibição da janela de tempo de execução.
Dê sua opinião