Configurar a segurança do conteúdo em tempo de execução

Configure a segurança de uma tela ou conteúdo em tempo de execução para usuários em um grupo ou função. Por exemplo, especifique se uma tela ou conteúdo é Visível ou Habilitado criando um vínculo dinâmico dessas propriedades para uma variável de sessão de grupo ou função.
Crie usuários, grupos ou funções e, em seguida, atribua os usuários a grupos ou funções.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione a tela ou o objeto gráfico.
  2. Em
    Propriedades
    , passe o mouse sobre a propriedade e selecione
    Adicionar vínculo dinâmico
    .
  3. No navegador de vínculos dinâmicos, expanda
    Aliases > Sessão > Sessão
    .
  4. Defina o valor da propriedade para um:
    • Grupo. Expanda
      Grupos
      e selecione o grupo.
    • Função. Expanda
      Funções
      e selecione a função.
    DICA: Para definir o mesmo valor de propriedade para grupos e funções adicionais, na propriedade, crie um vínculo dinâmico complexo com um avaliador de expressões ou outra lógica necessária. Consulte Criar um vínculo dinâmico complexo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal