Usuários, grupos e funções
Usuários, grupos e funções fazem parte de uma política de segurança e determinam como o acesso aos usuários é controlado para um aplicativo em tempo de execução. Adicione e gerencie usuários e grupos na página do painel ou na
Exibição de projeto
.Verifique se determinadas telas ou conteúdos estão visíveis ou habilitados para apenas determinados grupos de usuários ou funções. Especifique o acesso vinculando a propriedade de uma tela ou objeto gráfico a uma variável da Sessão.
Para gerenciar usuários, grupos e funções:
access
Dê sua opinião