Criar um vínculo dinâmico complexo
Crie vínculos dinâmicos complexos para transformar valores vinculados.
- NaExibição de projeto, selecione um objeto que contém uma propriedade a ser vinculada.
- EmPropriedades, passe o mouse sobre a propriedade a ser vinculada, selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- No navegador de vínculos dinâmicos, selecioneAvançado.
- (opcional) Para abrir o editor de vínculo dinâmico complexo no editor, selecioneAbrir no editor.DICA: Abrir o editor de vínculo dinâmico complexo no editor é útil se você editar um vínculo dinâmico complexo com uma lógica longa.
- Para inserir um vínculo dinâmico:
- SelecioneeInserirVínculo dinâmico.
- Defina a origem do vínculo dinâmico selecionandoou arrastando e soltando um objeto ou uma propriedade.Adicionar vínculo dinâmicoA referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade,
aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.
DICA: Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design,aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido,
é exibido antes do vínculo.
- Para inserir um conversor:
- Selecionee um conversor.Inserir
- Crie a lógica do conversor inserindo dados ou criando vínculos dinâmicos nos campos do conversor.DICA: Você pode criar um vínculo dinâmico selecionandoou arrastando e soltando um objeto ou uma propriedade.Adicionar vínculo dinâmico
- Para alterar a direção do vínculo dinâmico, selecione o ícone:
Leia do nó de origem para o pai.
Grave do nó pai para o nó de origem.
Leia do nó de origem para o pai e grave do pai para o nó de origem.
- Para vincular a variável de origem ao índice específico da variável pai:
- SelecioneConfigurareAdicionar índice da matriz pai.
- Defina oValor de índice da matriz pai.
- Para criar um conversor no qual seja possível compilar dinamicamente o caminho de origem da variável, selecioneConfigurareModo UE:
- Padrão. Não propaga a Unidade de engenharia (UE) para conversores. Se o valor de saída for um objeto de interface do usuário, a conversão de UE não será aplicada.
- Localizar. Propaga a UE para conversores com localização adequada. Se a saída for um objeto de interface do usuário, a UE será convertida para o sistema de medição atual.
- Copiar UE da origem. Propaga a UE para conversores sem localização. Se a saída for um objeto de interface do usuário, a UE não será convertida para o sistema de medição atual.
Para mais informações sobre sistemas de medição, consulte Sistemas de medição. - Para adicionar um conversor de caminho dinâmico:
- SelecioneConfigurareConversor chave-valorouConversor condicional.
- Defina as propriedades do conversor.
- Para adicionar espaços reservados para nó de origem:DICA: Adicione espaços reservados para nó de origem para modificar vínculos dinâmicos com base nos valores de espaço reservado em tempo de execução. Você pode usar esses vínculos dinâmicos formatados para aliases.
- Ao lado do vínculo dinâmico a ser editado, selecione.
- Edite o vínculo dinâmico adicionando espaços reservados em colchetes.Por exemplo:/Objects/ProjectName/Model/Motor{0}
- Em cadavínculo dinâmico {, crie vínculos dinâmicos para valores de espaços reservados.placeholder}
No exemplo a seguir, o espaço reservadoMotorresolve para um valor de caixa de rolagem.{0}Vínculo dinâmico com um espaço reservado - Para excluir um vínculo dinâmico ou um conversor, no bloco, selecione.Excluir
complex dynamic link
Dê sua opinião