Editar um registrador de dados

Edite um registrador de dados existente.
  1. Para editar um registrador de dados
  2. Na barra de ferramentas, selecione
    Abrir página do painel
    .
  3. No editor, selecione
    Configurar um registrador de dados
    .
  4. Selecione o registrador de dados a ser editado.
  5. Se necessário, edite o
    Nome
    e as propriedades do registrador.
  6. Selecione
    Próximo
    .
  7. Se não houver um banco de dados para o registrador, crie um banco de dados:
    DICA: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em um banco de dados existente e selecionar
    Duplicar
    . A duplicação do banco de dados é útil se você quiser criar um banco de dados com base em um banco de dados existente.
    1. Selecione
      Novo banco de dados
      e preencha:
      • Nome
        . Nome do banco de dados.
      • Tipo
        . Escolha
        Embutido
        ou
        Conexão ODBC
        .
    2. Selecione
      Próximo
      .
    3. Defina as propriedades do banco de dados.
    4. Selecione
      Próximo
      .
  8. Selecione o banco de dados que armazenará os dados do registrador e selecione
    Próximo
    .
  9. Selecione as variáveis que deseja registrar em log e clique em
    Próximo
    .
    DICA: Você pode encontrar as variáveis usando o campo de pesquisa.
  10. Selecione
    Sair
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal