Definir intervalo de banda morta

As propriedades de banda morta permitem amostrar variáveis em relação ao valor anteriormente amostrado.
DICA: Para obter mais informações sobre configurações comuns de banda morta, consulte Configurações do intervalo da banda morta.
  1. Para definir um intervalo de banda morta
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto registrador de dados.
  3. Em
    Propriedades
    , defina o
    Modo de banda morta padrão
    para:
    • Nenhum
      . Faz uma amostragem da variável quando o valor da variável muda.
    • Absoluto
      . Faz a amostragem da variável quando o valor da variável muda para uma quantidade igual ou maior do que o valor absoluto da banda morta.
      DICA: Por exemplo, se o valor da variável for 3 e o valor da banda morta for 1, a variável será amostrada quando o valor da variável for igual ou maior do que 4.
    • Porcentagem
      . Faz a amostragem da variável quando o valor da variável muda para uma quantidade igual ou maior do que o valor percentual da banda morta.
      DICA: Por exemplo, se o valor da variável for 10 e o valor da banda morta for 20, a variável será amostrada quando o valor da variável for igual ou maior do que 12.
  4. Defina o
    Valor da banda morta padrão
    .
    Por exemplo, se o valor for 5, o registrador fará a amostragem das variáveis cujos valores tiverem uma variação absoluta ou percentual de pelo menos ± 5 em relação à amostragem anterior.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal