Adicionar um registrador de dados
Configure um registrador de dados para registrar em log valores de variáveis em um banco de dados.
- Na barra de ferramentas, selecione.Abrir página do painel
- No editor, selecioneConfigurar um registrador de dados.
- SelecioneNovos registradores de dados.
- (opcional) EmNome, digite o nome do registrador de dados.
- NoModo de amostragem, selecione um dos seguintes:
- Nenhum. Amostre variáveis invocando o método Log.
- Periódicopara amostrar todas as variáveis monitoradas e noPeríodo de amostragem, defina o intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima.
- Alteração de valorpara amostrar todas as variáveis monitoradas com valores que foram alterados da amostragem anterior e noTempo de sondagem, defina o intervalo em horas, com precisão de milissegundos, entre uma amostragem e a próxima.IMPORTANTE: Definir oTempo de sondagemcomo 100 milissegundos ou menos pode fazer com que o intervalo de sondagem seja irregular.
DICA:Quando você usa um Registrador de dados que tem o tempo de amostragem definido comoAlteração de valore configurar oTempo de sondagem, a tag é monitorada na taxa especificada. Se o valor variar entre duas leituras, um novo registro será adicionado ao banco de dados.Quando uma das tags sondadas pelo registrador de dados também é usada em outros controles, como na interface do usuário, oTempo de sondagemdepende da propriedade Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas do PresentationEngine. Se houver vários tempos de sondagem, o tempo de sondagem mais rápido será usado. - SelecionePróximo.A mensagemO registrador de dadosé exibida.namefoi criado com sucesso
- SelecionePróximo.
- Se não houver um banco de dados para o registrador, crie um banco de dados:DICA: Também é possível clicar com o botão direito do mouse em um banco de dados existente e selecionarDuplicar. A duplicação do banco de dados é útil se você quiser criar um banco de dados com base em um banco de dados existente.
- SelecioneNovo banco de dadose preencha:
- Nome. Nome do banco de dados.
- Tipo. EscolhaEmbutidoouConexão ODBC.
- SelecionePróximo.
- Defina as propriedades do banco de dados.
- SelecionePróximo.
- Selecione o banco de dados que armazenará os dados do registrador e selecionePróximo.
- Selecione as variáveis que deseja registrar em log e clique emPróximo.DICA: Você pode encontrar as variáveis usando o campo de pesquisa.
- SelecioneSair.
- (opcional) Definir intervalo de banda morta.
- (opcional) Armazenar códigos de operações de leitura.
- (opcional) Armazenar data e hora da leitura da variável.
data logger
Dê sua opinião