Alterar no modo de execução do controlador

Alterar no modo de execução (Run mode change, RMC) permite alterações específicas no projeto sem interromper o modo do controlador. RMC está disponível para projetos que utilizam os controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
Para entrar no modo RMC, certifique-se de que o controlador esteja em um dos seguintes modos após baixar, carregar ou descobrir um projeto:
  • Programa remoto
  • Execução remota
    . O controlador não está no modo de execução de hardware, modo de programa de hardware, falha, suspensão ou download.
DICA:
  • Os limites de memória para RMC são definidos na página de configuração de memória. Se os limites forem excedidos, as alterações no RMC não poderão ser concluídas.
  • Renomear uma Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) no modo RMC cria uma POU na memória alocada do RMC.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal