Fazer alterações no modo de execução
Alterar no modo de execução (Run mode change, RMC) permite alterações específicas no projeto sem interromper o modo do controlador. RMC está disponível para projetos que utilizam os controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.Pré-requisitos
O controlador entra em um dos seguintes modos após baixar, carregar ou descobrir um projeto:
- Programa remoto
- Execução remota. O controlador deve estar livre de falhas e não estar no modo de execução de hardware, modo de programa de hardware, falha, suspensão ou download.
Para fazer alterações no RMC
- Na barra de ferramentas do RMC, selecione
para entrar no modo RMC. - Faça as alterações necessárias.
- Baixe o projeto para o controlador realizando uma das seguintes ações:
- Selecione
para baixar o projeto para o controlador sem teste. A ação de finalização não pode ser desfeita.Quando você seleciona o
para finalizar edições:- Primeiro, todas as edições não testadas ou não aceitas são aceitas. Se ocorrer um erro de verificação em qualquer uma dessas edições, o processo de finalização será parado.
- Em seguida, se não houver erro de verificação, todas as alterações do RMC serão baixadas para o controlador.
- Por fim, se o controlador estiver no modo deExecução, as edições começarão a ser executadas.
- Selecione
para compilar a Unidade de organização do programa, resolver erros ou avisos conforme necessário e, em seguida, selecione
para baixar o projeto para o controlador.
DICA: Se as alterações não forem testadas, aceitas ou finalizadas antes de se desconectar do controlador, ao se reconectar ao controlador, você poderá entrar no estágio anterior para continuar fazendo as alterações no RMC.
Dê sua opinião