Ações do Alterar no modo de execução

A tabela a seguir explica as alterações suportadas e não suportadas durante o Alterar no modo de execução (Run mode change, RMC).
Ações do Alterar no modo de execução
Categoria
Ação suportada
Ação não suportada
Configuração
  • Gerenciar logs de dados e receitas.
  • Exportar logs de dados, receitas, mapeamentos DNP3, mapeamentos de Modbus e mapeamentos PCCC.
Alterar, adicionar ou excluir configurações do controlador ou de E/S.
Variáveis e tipos de dados
  • Criar variáveis globais e alterar seus atributos.
  • Alterar os seguintes atributos de variáveis globais que são adicionadas antes de entrar no RMC:
    • Comentários
    • Alias
    • Retido
  • Alterar ou remover variáveis locais que não são referenciadas pela configuração do controlador
    Micro800
    .
  • Excluir ou alterar os seguintes atributos de variáveis locais que são referenciados pela configuração do controlador
    Micro800
    :
    • Comentários
    • Alias
    • Retido
  • Criar, alterar ou remover palavras definidas.
  • Exportar variáveis globais e locais.
  • Excluir ou alterar os atributos de variáveis locais que são referenciados pela configuração do controlador
    Micro800
    , excluindo
    Comentários
    ,
    Alias
    e
    Retido
    .
  • Excluir variáveis globais existentes.
  • Alterar atributos de variáveis ou adicionar ou excluir variáveis em um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) que é referenciado por uma variável global.
  • Criar, remover ou alterar os atributos de matrizes e estruturas definidas pelo usuário, excluindo
    Comentários
    .
  • Alterar ou remover o valor de projeto das variáveis.
  • Alterar o tipo de dados das variáveis dimensionais.
Projetos e POUs
  • Alterar a lógica nas Unidades de organização do programa (Program Organization Units, POUs).
  • Copiar ou colar POUs dentro ou entre sessões.
  • Renomear ou excluir POUs cujas variáveis não são referenciadas pela configuração do controlador
    Micro800
    .
  • Redefinir valores iniciais de instâncias de UDFB.
  • Sincronizar as atualizações às referências de UDFBs ou UDFs.
  • Salvar ou exportar projetos.
  • Alterar a ordem das POUs no
    Organizador do projeto
    .
  • Na janela
    Parâmetro
    , alterar parâmetros de UDFs ou UDFBs que não sejam referenciados por variáveis globais.
  • Exportar programas.
  • Renomear ou excluir POUs cujas variáveis são referenciadas pela configuração do controlador
    Micro800
    .
  • Adicionar ou excluir POUs de interrupção e alterar as propriedades das interrupções.
  • Remover ou renomear dispositivos.
  • Importar projetos, POUs ou variáveis com o formato XLSX.
  • Executar download ou carregamento.
  • Alterar controlador.
Dica:
  • Alterar uma palavra definida no modo RMC não baixa as alterações no controlador. Para baixar as alterações de palavras definidas no controlador, inclua alterações adicionais junto com a alteração de palavra definida.
  • As alterações do RMC que adicionam comentários a matrizes ou estruturas não referenciadas pela configuração do controlador
    Micro800
    não podem ser baixadas no controlador.
  • Depois de alterar o valor do projeto de variáveis globais ou locais no modo RMC, ao se reconectar ao controlador, você não pode entrar no modo RMC novamente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal