Adicionar variáveis locais a um bloco da função definido pelo usuário

Use o
Organizador do projeto
ou o editor de linguagem para adicionar variáveis locais a um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB). As variáveis locais são internas para o UDFB e são expostas para a interface do UDFB.
Os UDFBs suportam um total de 128 parâmetros, incluindo até 20 parâmetros de entrada ou até 20 parâmetros de saída.
No exemplo a seguir, as variáveis locais do MY_FBD_UDFB são exibidas na grade de variáveis, com duas variáveis de entrada e duas variáveis de saída definidas.
Variáveis locais do UDFB
Variáveis locais do UDFB
Para adicionar variáveis locais a UDFB
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Ativos
    Blocos de função definidos pelo usuário
    <UDFB-name>
    .
  2. Expanda
    <UDFB-name>
    e clique duas vezes em
    Variáveis locais
    .
  3. No editor de variáveis locais, na linha vazia, insira o nome da variável e selecione
    Enter
    .
    • O nome pode conter até 40 caracteres
    • O nome pode conter letras, números ou sublinhados.
    • O nome deve começar com uma letra.
    • O nome não pode conter sublinhados consecutivos.
    • O nome deve terminar com uma letra ou um número.
  4. Especifique os demais parâmetros da variável.
    DICA: Para excluir uma variável local, faça uma das ações a seguir:
    • Clique com o botão direito no cabeçalho da linha e selecione
      Excluir
      .
    • Selecione a linha e selecione a tecla
      Delete
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal