Bloco de instruções

Em diagramas de ladder, um bloco de instruções é um elemento funcional em conformidade com a IEC 61131-3. Pode ser uma função, um bloco de função, um bloco de função definido pelo usuário, uma função definida pelo usuário ou um operador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal