Instrução de controle do programa
Use as instruções de controle do programa para controlar instruções simultaneamente de um programa do usuário e de um dispositivo de interface do operador.
Instrução | Descrição |
|---|---|
Desabilita uma linha. | |
Funciona como espaço reservado. | |
Lê a soma de verificação do programa de usuário, do controlador ou do módulo de memória. | |
Suspende a execução do controlador Micro800 . | |
Interrompe o ciclo atual da varredura do programa do usuário. | |
Lê o bloco de dados de status para o controlador Micro800 . |
Dê sua opinião