Instruções de processo

Use instruções de processo para monitorar e manter circuitos do processo para quantidades como pressão, temperatura, taxa de fluxo e nível de fluido. As instruções de processo regulam o curso enviando um sinal de saída para a válvula de controle.
Instruções de controle do processo
Instrução
Descrição
Realiza uma histerese booleana na diferença de reais.
Configura e controla as entradas e saídas usadas para a lógica Proporcional Integral Derivativo (Proportional Integral Derivative, PID).
Use a instrução Derivativa-Integral-Proporcional (PID) para controlar o processo de forma mais precisa usando a funcionalidade PID.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal