HSCE_CFG

A instrução HSCE_CFG é usada para configurar o contador de alta velocidade.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
HSCE_CFG
HSCE_CFG
Parâmetros da HSCE_CFG
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Execute
Entrada
BOOL
A borda ascendente inicia a configuração de HSC (Enable de HSCE deve ser igual a FALSE).
Uma borda descendente limpará todo o valor de saída.
Channel
Entrada
HSCE_CHANNEL
O canal HSCE.
InitAccumulator
Entrada
LINT
Valor inicial do acumulador.
OFSetting
Entrada
LINT
Valor limite de sobrecarga do contador.
UFSetting
Entrada
LINT
Valor limite de subcarga do contador.
HPSetting
Entrada
LINT
Valor de Predefinição Alta (High Preset, HP) de HSCE.
LPSetting
Entrada
LINT
Valor de Predefinição Baixa (Low Preset, LP) de HSCE.
PLS_Offset
Entrada
USINT
Deslocamento com o qual iniciar na matriz de dados PLS.
OutputMask
Entrada
UDINT
Máscara de saída para a funcionalidade do Interruptor de limite programável (Programmable Limit Switch, PLS).
HPOutput
Entrada
UDINT
Estado das saídas de alta predefinição.
LPOutput
Entrada
UDINT
Estado das saídas de baixa predefinição.
Done
Saída
BOOL
Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) é bem-sucedida.
Error
Saída
BOOL
Indica a ocorrência de um erro.
ErrorID
Saída
UINT
Quando ocorrer um erro, ErrorID conterá os Códigos de erro HSCE.

Exemplos de HSCE_CGF

Exemplo de diagrama de blocos de função HSCE_CGF
Exemplo de diagrama de blocos de função HSCE_CGF
Exemplo de diagrama de ladder HSCE_CGF
Exemplo de diagrama de ladder HSCE_CGF
Exemplos de texto estruturado HSCE_CGF
Exemplos de texto estruturado HSCE_CGF
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal