Códigos de erro HSCE
A tabela a seguir descreve os códigos de erro de status para as instruções de HSCE.
Código de erro | Descrição do Erro | Ação Corretiva |
|---|---|---|
0 | A instrução concluiu a operação com êxito. | N/A |
1 | Arquivos de configuração do HSC inválidos. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. Para obter as informações de contato, consulte: |
2 | Tipo do módulo HSC inválido. | Corrija o tipo do módulo. Por exemplo, selecione o tipo do módulo como plug-in. |
3 | ID do Slot do HSC inválida. | Corrija a ID do Slot no Canal de entrada do bloco da função. |
4 | ID do HSC inválida. | Corrija a ID do HSC. Por exemplo, defina como 0 para o contador 0. |
5 | Modo inválido para o Canal. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
6 | Tamanho do PLS inválido. | O tamanho do PLS deve ser <= 24 e o tamanho da matriz de dados do PLS deve ser >= tamanho do PLS. |
7 | Offset do PLS inválido. | O offset do PLS + o tamanho do PLS devem estar dentro do tamanho da matriz dos dados do PLS. |
8 | Valor de InitAccumulator inválido. | Corrija o valor de InitAccumulator. Talvez ele esteja acima do limite ou fora do intervalo de limite do PB (Predefinição baixa) ou PA (Predefinição alta) (PB <= InitACC <= PA). |
9 | PB (Predefinição Baixa) inválido. | Corrija o valor de PB (Predefinição Baixa). Ele pode estar acima do limite. |
10 | OF inválido. | Corrija o valor de OF. |
11 | UF inválido. | Corrija o valor de UF. |
12 | PA (Predefinição Alta) inválido. | Corrija o valor de PA (Predefinição Alta). |
13 | Não há configuração para o HSCE. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
14 | Estado de HSCE inválido. | Verifique o bloco de função relacionado a HSCE para confirmar o estado desse bloco de função. |
15 | Módulo do plug-in inválido | Verifique o módulo de plug-in para confirmar se ele é um módulo de HSC. |
16 | O HSCE está funcionando. | Quando HSC está fazendo contagem, nenhuma configuração ou status de configuração é permitido. HSCE_CFG e HSCE_CFG_PLS são executados enquanto o HSCE estiver em execução. |
17 | Pare a falha do plug-in de HSC. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
18 | Falha da gravação da taxa de atualização. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
19 | Falha da gravação de número de mais. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
20 | Falha da gravação de ACC da aplicação. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
21 | Falha da gravação de ACC. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
22 | Falha da gravação da aplicação. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
23 | Falha da gravação do número de PLS. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
24 | Grave em fluxos de falha. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
25 | Subscreva fluxos de falha. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
26 | Falha da gravação de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
27 | Falha da gravação de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
28 | Falha da gravação de saída de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
29 | Falha da gravação de saída de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
30 | Falha da gravação da máscara de saída. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
31 | Falha da gravação de saída de PLS de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
32 | Falha da gravação de saída de PLS de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
33 | Falha da gravação de PLS de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
34 | Falha da gravação de saída de PLS de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
35 | Falha da gravação do Offset de PLS. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
36 | Falha da gravação do número de PLS. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
37 | Falha da leitura de status. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
38 | Falha da leitura de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
39 | Falha da leitura de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
40 | Falha da leitura de ACC. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
41 | Falha da leitura do número de amplitude do pulso. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
42 | Falha de leitura da amplitude do pulso. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
43 | Falha da leitura do número do pulso. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
44 | Falha da leitura da taxa de atualização dos códigos. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
45 | Falha da gravação do status. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
46 | Falha de leitura de saída de predefinição baixa. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
47 | Falha de leitura de saída de predefinição alta. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
48 | Falha de leitura do número do PLS. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
49 | N/A | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
50 | Falha de gravação da aplicação do status. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
51 | Canal de entrada inválido. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
52 | Falha da leitura da sonda de toque. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
53 | Falha da gravação do reset de ACC. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
54 | Falha inicialização de HSC. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
55 | O contador está desabilitado. | O contador de HSC está desabilitado. Verifique a configuração do canal para conferir se o contador de HSC está habilitado. |
56 | Valor da máscara de saída inválido. | Verifique se a máscara de saída está dentro do intervalo válido. Para o módulo de plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. |
57 | Saída de predefinição alta inválida. | Verifique se a saída da PA (Predefinição Alta) está dentro do intervalo válido. Para o módulo de plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. |
58 | Predefinição de saída baixa inválida. | Verifique se a saída da PB (Predefinição Baixa) está dentro do intervalo válido. Para o módulo de plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. |
59 | Versão de UPM não suportada. | Verifique a configuração para a versão do módulo do plug-in de HSC. |
60 | Um módulo de HSC não foi adicionado. | Verifique se o módulo de plug-in real é um módulo de HSC. |
61 | O módulo do plug-in de HSCE não está configurado. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
62 | O erro da gravação do plug-in de UPM ocorreu durante a mudança do modo do plug-in de HSC para Fora de execução. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
63 | O erro da gravação do plug-in de UPM ocorreu durante a mudança do modo do plug-in de HSC para o modo de Execução. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
64 | Um erro de leitura do plug-in de UPM ocorreu durante a leitura do Status de saída. | Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. |
Dê sua opinião