Página de configuração de Inicialização/Falhas

Use a página de configuração de
Inicialização/Falhas
para realizar as seguintes ações:
  • Definir as configurações de inicialização para o controlador
    Micro800
    no projeto do
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Abrir a página de configuração Memória.
  • Abrir a exibição dos Diagnósticos do controlador para revisar as informações de memória do projeto atual e do projeto armazenado na memória.
  • Especificar o comportamento do controlador quando ocorrer uma falha grave.
DICA: Antes de alterar as configurações
Comportamento do modo
ou
Anulação de falha
, desconecte o controlador.
Definições da página de configuração de Inicialização/Falhas.
Configuração
Descrição
Diagnosticar
Abre a visualização
Diagnóstico do controlador
. O botão
Diagnosticar
fica disponível quando o controlador está online.
Comportamento do Modo
Especifica o comportamento de inicialização do controlador
Micro800
ao ligar. As opções são:
  • Manter o último modo antes da desativação
  • Modo de execução remota
Manter o último modo antes da desativação
é a configuração padrão.
Anulação de Falha
Especifica o comportamento de falha durante a inicialização do controlador. As opções são:
  • Não limpar falhas
  • Limpar falhas
Não limpar falhas
é a configuração padrão.
Falha grave
Especifica o comportamento do controlador quando ocorre uma falha grave. As opções são:
  • Parar o controlador
  • Reiniciar o controlador automaticamente
Parar o controlador
é a configuração padrão.
Módulo de memória (controladores L50E e L70E)/Cartão de memória (controladores L20E)
Exibe a mensagem e um link para a página de configuração do cartão de memória ou do módulo de memória.
O link está disponível para:
  • Controladores L20E que aceitam o cartão de memória.
  • Controladores L50E e L70E com o módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC ou 2080-MEMBAK-RTC2.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal