Página de configuração de memória

A página de configuração da
Memória
exibe a quantidade de memória alocada, disponível e usada para diferentes elementos. Você deve compilar o projeto do controlador para exibir as informações na página. Os dados na página são atualizados após a compilação do projeto.
Use a página de configuração de
Memória
para realizar as seguintes ações:
  • Exibir as informações de memória em um controlador
    Micro800
    .
  • Especificar a memória a ser reservada para variáveis temporárias.
  • Compilar um projeto do controlador.
DICA:
  • As informações para o controlador nesta página são atualizadas após a compilação do projeto. Antes de exibir a página, compile o projeto.
  • Antes da compilação inicial, os parâmetros de
    Alocações atuais
    são exibidos como
    N/A
    .
Configurações na página de configuração da Memória
Configuração
Descrição
Memória máxima
Exibe, em bytes, a capacidade da memória do controlador
Micro800
.
Alocação máxima de dados
Exibe, em bytes, a quantidade de memória alocada aos dados.
Alocações atuais
Dados
Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada para oferecer suporte às variáveis do sistema, entradas e saídas do controlador em bytes.
Programa
Exibe, em bytes e etapas*, a quantidade de memória usada pelos programas no projeto do controlador.
Espaço disponível
Dados
Exibe, em bytes, a quantidade restante de memória de dados no controlador.
Programa
Exibe, em bytes e etapas, a quantidade restante de memória de programa no controlador.
Projeto integrado
Alocado
Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para os arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador.
Usado
Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada pelos arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador.
Livre
Exibe, em bytes, a quantidade de memória disponível para os arquivos que é necessária para criar o projeto do controlador.
Variáveis temporárias
A reserva de memória de dados para variáveis temporárias
Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para variáveis temporárias.
Por padrão, o tamanho da memória é:
  • 4.096
    bytes para controladores
    Micro810
  • 8.192
    bytes para controladores L20E, L50E e L70E
Alocado
Exibe, em bytes, a quantidade de memória reservada para variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação.
Usado
Exibe, em bytes, a quantidade de memória usada por variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação.
Livre
Exibe, em bytes, a quantidade de memória disponível para variáveis temporárias e expressões complexas durante a compilação.
Memória retentiva
Alocado
As duas barras mostram, respectivamente:
  • A quantidade de memória, em bytes, reservada para salvar as variáveis retidas durante o desligamento.
  • A quantidade de memória, em blocos, reservada para salvar as variáveis retidas.
Usado
As duas barras mostram, respectivamente:
  • A quantidade de memória, em bytes, usada para salvar as variáveis retidas durante o desligamento.
  • A quantidade de memória, em blocos, usada para salvar as variáveis retidas.
Livre
As duas barras mostram, respectivamente:
  • A quantidade de memória, em bytes, disponível para salvar as variáveis retidas durante o desligamento.
  • A quantidade de memória, em blocos, disponível para salvar as variáveis retidas.
*Etapa é a unidade de medida para o número de instruções básicas de ladder com base na suposição de que cada bloco de instruções tem aproximadamente:
  • 24 bytes de tamanho para controladores L20E, L50E e L70E.
  • 12 bytes de tamanho para controladores
    Micro810
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal