Compilar um projeto do Micro800
Crie seu projeto do Micro800 para identificar e corrigir quaisquer erros no código. Antes de compilar o projeto, verifique se todos os downloads foram concluídos e se o projeto está salvo.
Pré-requisitos
- Conclua todos os downloads.
Para compilar um projeto do Micro800
- Compile o projeto seguindo um destes procedimentos:
- NoOrganizador do projeto, selecione o nó do controlador e, na barra de menus, selecione .
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no nó do controlador e selecioneCompilar.
- Na página de configuração de memória do controlador, selecioneCompilar.
DICA: Se um projeto exceder a capacidade de memória do controlador de destino, a compilação falhará. Remova variáveis desnecessárias ou simplifique a lógica para reduzir o uso de memória. - (opcional) Monitore o processo e identifique e manipule quaisquer erros de compilação do projeto:
- No painelSaída, na páginaLog, monitore o progresso da compilação e identifique os erros da compilação.
- No painelSaída, na páginaLista de erros, exiba e resolva quaisquer erros de compilação.
- Limpe os erros de compilação seguindo um destes procedimentos:
- NoOrganizador do projeto, clique com o botão direito do mouse no nó do controlador e selecioneLimpar.
- Na barra de menu, selecione .
Dê sua opinião