Detalhes da Comunicação serial para diagnóstico
Modbus, Escravo DNP3 slave e CIP serial estão disponíveis na página de diagnósticos da
Porta serial
.- Modbus RTU: Modbus é um protocolo de comunicação mestre-escravo half-duplex que permite que um único mestre se comunique com no máximo 247 dispositivos escravos. O mestre de rede Modbus lê e grava bits e registros. Modbus RTU é compatível ao configurar a porta serial como Modbus RTU. Para obter mais informações sobre o protocolo Modbus, consulte as Especificações do protocolo Modbus.
- CIP serial: O CIP serial usa os protocolos DF1 full-duplex, Mestre half-duplex, Escravo half-duplex e Modem de rádio, oferecendo conexão ponto a ponto entre dois dispositivos. Ele combina transparência de dados (subcategoria de especificação D1 do Instituto Padrão Nacional Americano ANSI - X3.28-1976) e transmissão bidirecional simultânea com respostas integradas (subcategoria F1). Os controladores L50E e L70E aceitam CIP serial por meio de uma conexão RS-232 com dispositivos externos, como computadores que executam o softwareRSLinx Classic, ou outros controladores que aceitam CIP serial em DF1 full-duplex, Mestre half-duplex, Escravo half-duplex e Modem de rádio, como controladoresControlLogixeCompactLogix, que têm portas seriais integradas. O driver da porta serial pode ser configurado comoCIP em série,Modbus RTU,Escravo DNP3,ASCIIouDesligarpela configuração do dispositivo.
- Protocolo Industrial Comum (Common Industrial Protocol, CIP): O protocolo CIP é um protocolo de camada de aplicativo e transporte usado para enviar mensagens por meio das redes EtherNet/IP, ControlNet e DeviceNet que permite que interfaces homem-máquina se conectem facilmente a um controlador L50E ou L70E.
- Escravo DNP3: DNP3 é o Protocolo de rede distribuído, versão 3. É um protocolo mestre-escravo padrão usado para transferir dados a um servidor de terceiros. O protocolo DNP3 pode ser usado em comunicações ponto a ponto e ponto a multiponto e em várias estações escravas (em DNP3, elas são chamadas de escravo e são PLC, RTU ou outros Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (Intelligent Electronic Devices, IEDs)).
Mensagem explícita CIP
O protocolo CIP é usado para mensagens explícitas. Mensagem explícita (configuração, coleta de dados e diagnóstico) é usada para transferir dados que não exigem atualizações contínuas. Mensagem explícita é suportada usando mensagens de cliente genérico CIP por meio do bloco de função MSG_CIPGENERIC e usando mensagens de cliente CIP simbólico por meio do bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC.
Dê sua opinião