Diagnóstico de Ethernet para controladores L20E, L50E e L70E

O protocolo
Geral
exibe as estatísticas para a porta Ethernet integrada nos controladores L20E, L50E e L70E.
DICA:
Estatísticas monitoradas e exibidas em tempo real
Arquivado
Descrição
Protocolos
Seleciona o protocolo para mostrar os parâmetros correspondentes. Os parâmetros na tabela estão disponíveis quando você seleciona
Geral
na lista
Protocolos
.
Redefinir contadores
Limpa ou redefine os contadores de diagnóstico.
Status do link de ethernet
Estado da porta
Exibe o estado da porta como habilitada ou desabilitada.
Velocidade
Exibe a velocidade da porta em megabits por segundo (Mbps).
Endereço MAC da porta
Exibe o endereço de identidade MAC da porta.
Modo duplex
Exibe o modo duplex: full ou half.
Contadores da Interface
Octetos na entrada
Exibe o número de octetos recebidos na interface. Um octeto é igual a oito bits.
Octetos na saída
Exibe o número de octetos transmitidos na interface.
Pacotes transmitidos em unicast na entrada
Exibe o número de pacotes transmitidos em unicast recebidos na interface.
Pacotes transmitidos em unicast na saída
Exibe o número de pacotes transmitidos em unicast enviados da interface.
Pacotes não transmitidos em unicast na entrada
Exibe o número de pacotes não transmitidos em unicast recebidos na interface.
Pacotes não transmitidos em unicast na saída
Exibe o número de pacotes não transmitidos em unicast transmitidos na interface.
Pacotes descartados na entrada
Exibe o número de pacotes (transmitidos em Unicast e Multicast) recebidos na interface que foram descartados.
Pacotes descartados na saída
Exibe o número de pacotes transmitidos na saída na interface que foram descartados.
Pacotes com erros na entrada
Exibe o número de pacotes com erros na entrada, excluindo os pacotes descartados na entrada.
Pacotes com erros na saída
Exibe o número de pacotes com erros na saída, excluindo os pacotes descartados na saída.
Pacotes de protocolo desconhecido na entrada
Exibe o número de pacotes recebidos com um protocolo desconhecido.
Contadores de Mídia
Erros de alinhamento
Exibe o número de quadros recebidos que não são um número integrante dos octetos em comprimento.
Erros de FCS
Exibe o número de quadros recebidos que não passam na verificação do FCS.
Colisões únicas
Exibe o número de quadros transmitidos com sucesso que experimentaram exatamente uma colisão.
Colisões múltiplas
Exibe o número de quadros transmitidos com sucesso que experimentaram mais de uma colisão.
Erros de teste de SQE
Exibe o número de vezes que uma mensagem de erro de teste SQE foi gerada.
Transmissões adiadas
Exibe o número de quadros atrasados durante a primeira tentativa de transmissão porque a mídia está ocupada.
Colisões tardias
Exibe o número de vezes que uma colisão é detectada depois de tempos de 512 bits na transmissão de um pacote.
Colisões excessivas
Exibe o número de quadros que falharam durante a transmissão devido a colisões excessivas.
Erros de transmissão de MAC
Exibe o número de quadros que falharam durante a transmissão devido a um erro interno de transmissão da subcamada MAC.
Erros de MAC recebidos
Exibe o número de quadros que falharam durante a recepção em uma interface devido a um erro interno recebido da subcamada MAC.
Erros de detecção de operadora
Exibe o número de vezes que a condição de detecção da operadora foi perdida ou nunca afirmada ao tentar transmitir um quadro.
Quadro muito longo
Exibe o número de quadros recebidos que excede o tamanho máximo permitido de quadros.
Estatísticas de IP
Total de pacotes IP enviados
Exibe o número total de pacotes IP transmitidos com êxito.
Total de pacotes IP recebidos
Exibe o número total de pacotes IP recebidos com êxito.
Total de bytes IP enviado
Exibe o número total de bytes IP transmitidos com êxito.
Total de bytes IP recebido
Exibe o número total de bytes IP recebidos com êxito.
Pacotes IP enviados descartados
Exibe o número total de pacotes IP enviados descartados.
Pacotes IP recebidos descartados
Exibe o número total de pacotes IP recebidos descartados.
Total de fragmentos de IP enviado
Exibe o número total de fragmentos de IP enviados.
Total de fragmentos de IP recebido
Exibe o número total de fragmentos de IP recebidos.
Erro de soma de verificação recebida de IP
Exibe o número total de pacotes IP recebidos com erros de soma de verificação.
Pacotes IP inválidos
Exibe o número total de pacotes IP inválidos.
Estatísticas de TCP
Pacotes TCP enviados
Exibe o número total de pacotes TCP enviados.
Pacotes TCP recebidos
Exibe o número total de pacotes TCP recebidos.
Bytes TCP enviados
Exibe o número total de bytes TCP enviados.
Bytes TCP recebidos
Exibe o número total de bytes TCP recebidos.
Conexões TCP descartadas
Exibe o número total de conexões TCP descartadas.
Pacotes TCP recebidos descartados
Exibe o número total de pacotes TCP descartados.
Conexões TCP
Exibe o número total de conexões TCP.
Desconexões TCP
Exibe o número total de desconexões TCP.
Erro de soma de verificação TCP
Exibe o número total de pacotes TCP com erros de soma de verificação.
Pacotes TCP inválidos
Exibe o número total de pacotes TCP inválidos.
Pacotes de retransmissão TCP
Exibe o número total de pacotes TCP retransmitidos.
Estatísticas de UDP
Pacotes UDP enviados
Exibe o número total de pacotes UDP enviados.
Pacotes UDP recebidos
Exibe o número total de pacotes UDP recebidos.
Bytes UDP enviados
Exibe o número total de bytes UDP enviados.
Bytes UDP recebidos
Exibe o número total de bytes UDP recebidos.
Pacotes UDP recebidos descartados
Exibe o número total de pacotes UDP que foram descartados durante o recebimento.
Erro de soma de verificação do UDP
Exibe o número total de pacotes UDP com erros de soma de verificação.
Pacotes UDP inválidos
Exibe o número total de pacotes UDP inválidos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal