Diagnósticos de comunicação para DeviceNet

Os diagnósticos de comunicação para DeviceNet ficam disponíveis na página de configuração do Módulo do plug-in 2080-DNET20 quando o módulo de plug-in é da versão 2.
Quando o controlador está conectado, o botão
Diagnosticar
fica disponível. Quando o
FactoryTalk Design Workbench
estiver no modo online, a página de diagnóstico será habilitada e os valores serão atualizados a partir do controlador.
DICA: Se o controlador
Micro800
for protegido por senha, digite a senha para exibir os
Diagnósticos de comunicação
para DeviceNet.
A tabela a seguir lista as estatísticas monitoradas e exibidas em tempo real quando o diagnóstico da comunicação serial e a porta serial utilizam o driver DeviceNet.
Estatísticas monitoradas e exibidas em tempo real
Arquivado
Descrição
Número do slot
Exibe o slot onde o módulo de plug-in 2080-DNET20 é conectado ao controlador L20E, L50E ou L70E.
Números de slot: de 1 a 5.
Status
Exibe o status do scanner.
O status é somente leitura. Para obter mais informações, consulte Códigos de status do scanner do DeviceNet.
Modo
Exibe o modo do scanner: inativo ou em execução.
Taxa de transmissão
Exibe a taxa de transmissão do scanner.
Os valores são:
  • 125 Kb
  • 250 Kb
  • 500 Kb
Endereço
Exibe o endereço de varredura que é lido a partir do dispositivo.
Varredura automática
Exibe o status da varredura automática como habilitado ou desabilitado.
Nós da lista de varredura
Exibe os nós habilitados na rede. Até 20 nós podem ser habilitados.
Os estados dos nós são:
  • Scanner
  • Conectado
  • Falha
  • Não configurado
  • Fora do intervalo
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal