Abrir o seletor de variável nas páginas de configuração do controlador

Abra o seletor de variável para navegar entre variáveis de diferentes escopos e adicionar variáveis para as configurações do
Micro800
a seguir:
  • Mapeamento de Modbus
  • Mapeamento de MicroLogix
  • Mapeamento DNP3
  • Log de dados
  • Recebimento
Por padrão, abrir o seletor de variável a partir da página de configuração de um controlador
Micro800
exibe as variáveis globais no projeto.
Para abrir o seletor de variável nas páginas de configuração do controlador
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no nó do controlador.
  2. Na árvore do controlador, selecione uma das opções a seguir:
    • Mapeamento de Modbus
    • Mapeamento de MicroLogix
    • Mapeamento DNP3
    • Log de dados
    • Recebimento
  3. (opcional) Se você selecionou
    Log de dados
    ou
    Receita
    na etapa 2, adicione um ou mais conjuntos de dados ou receitas.
  4. Na página de configuração, faça uma das ações a seguir:
    • Na linha vazia, clique duas vezes na caixa
      Selecionar variável
      .
    • Na linha vazia, selecione Botão Procurar.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal