Adicionar variáveis a uma receita
Os arquivos de receita salvam listas personalizadas de dados associados à receita. Considere os seguintes requisitos ao adicionar variáveis a uma receita:
- As variáveis de receita podem ser de tipos de dados simples.
- As variáveis de receita podem conter elementos de matriz com tipos de dados simples e com até três dimensões.
- As variáveis de receita devem ser de leitura/gravação.
- Uma receita suporta até quatro variáveis de string.
- A variável de string pode conter até 252 caracteres.
Pré-requisitos
- O projeto deve estar offline.
Para adicionar variáveis a uma receita
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneReceita.
- Na página de configuração deReceita, na Lista dereceitas, selecione a receita à qual deseja adicionar as variáveis.
- Clique duas vezes emSelecionar variáveisou selecione
para abrir o seletor de variável. - No seletor de variável, selecione a variável e, em seguida, selecioneSelecionar.DICA: Para alterar a ordem das variáveis da receita adicionadas, arraste os cabeçalhos das linhas das variáveis para o local desejado.
Dê sua opinião