Atribuir variáveis recém-criadas
Use
Nova variável
para criar uma variável e atribuí-la a um elemento de Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) de um programa de diagrama de ladder (ladder diagram, LD), diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) ou texto estruturado (structured text, ST).Pré-requisitos
- A POU não pode estar vazia.
Para atribuir variáveis recém-criadas
- NoOrganizador do projeto, localize a POU e clique duas vezes na POU.
- Clique com o botão direito do mouse na posição à qual você deseja atribuir uma variável e selecioneNova variável.
- EmNova variável, na páginaGeral, insira o nome e selecione o tipo de dados para a variável.DICA: Em um programa de FBD, se a referência de entrada, referência de saída ou variável não estiver conectada com a instrução com uma linha, o tipo de dados da variável será padronizado para BOOL. Se a referência de entrada, referência de saída ou variável estiver conectada com a instrução com uma linha, o tipo de dados da variável será padronizado para o tipo de dados esperado.
- (opcional) Insira outros parâmetros de variáveis conforme necessário.
- SelecioneCriar.
Dê sua opinião