Navegador de referência cruzada

O navegador de referência cruzada é uma ferramenta de pesquisa para localizar as referências lógicas para variáveis dentro do projeto do
Micro800
.
Abra o navegador de referência cruzada a partir:
  • Do editor de linguagem de um programa de diagrama de Ladder, de diagrama de blocos de função ou de texto estruturado.
  • Da grade de variáveis globais ou locais.
O navegador de referência cruzada exibe referências à variável com base no local em que a variável é usada, incluindo:
  • Programas de diagrama de Ladder
  • Programas de texto estruturado
  • Diagramas de blocos de função
  • Funções definidas pelo usuário
  • Blocos de função definidos pelo usuário
  • Configurações do controlador
O navegador de referência cruzada mostra as seguintes informações sobre a variável:
  • Nome
    : O nome da variável que é referenciado no projeto do controlador.
  • Instrução
    : O nome da instrução na qual a variável é usada.
  • Local
    : O local onde a variável é usada e um link para o local.
  • Acesso
    : O acesso de comunicação à variável como
    Sem acesso
    ,
    Leitura/Gravação
    ou
    Leitura
    .
Navegador de referência cruzada
Navegador de referência cruzada
Navegador de referência cruzada
Item
Descrição
Legenda 1
Exibe a localização da variável no projeto do controlador:
  • Para variáveis globais, é
    <project-name>.<variable-name>
    .
  • Para variáveis locais, é
    <project-name>.<program-name>.<variable-name>
    .
É somente leitura.
Legenda 2
Atualiza a lista de referências cruzadas.
Atualizar é usado após:
  • Alterar a posição de uma variável no editor de linguagem.
  • Renomear uma variável, programa, instrução ou palavra definida.
Legenda 3
Exibe o número total de referências à variável selecionada.
Legenda 4
Abre o seletor de variáveis não usadas para exibir as variáveis definidas pelo usuário que não estão atribuídas a um programa do controlador.
Legenda 5
Expande ou oculta as informações de referência da categoria.
Legenda 6
Exibe o local da referência no
Organizador do projeto
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal