Visualizar variáveis não usadas
O navegador de variáveis não usadas lista as variáveis definidas pelo usuário criadas nos programas de um controlador ou projeto do
FactoryTalk Design Workbench
que não estão atribuídas a nenhum programa do controlador.As variáveis não usadas para programas protegidos por senha não são listadas.
Para visualizar variáveis não usadas
- No navegador de referência cruzada, selecioneVariáveis não usadas.O navegador de variáveis não usadas é aberto, mostrando as seguintes informações:Parâmetros das variáveis não usadasColunaDescriçãoNomeO nome da variável não usadaTipo de dadosO tipo de dados da variável não usadaDispositivoO dispositivo no qual a variável não usada existeContainerO nome da Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) que contém a variávelPara variáveis não usadas, a caixaContêinerfica vazia.
- (opcional) SelecioneAtualizarpara atualizar a lista de variáveis não usadas.
- (opcional) SelecioneExcluir variáveis não usadaspara excluir as variáveis não usadas dos programas ou de todas as POUs.
Dê sua opinião