Localizar as referências a uma variável

Abra o navegador de referência cruzada para:
  • Localizar todas as referências a uma variável.
  • Acessar o local onde a variável é referenciada.
  • Abrir o seletor de variáveis não usadas para exibir as variáveis definidas pelo usuário que não são atribuídas a um programa do controlador.
As variáveis podem ser referenciadas em:
  • Programas de diagrama de Ladder
  • Programas de diagrama de blocos de função
  • Programas de texto estruturado
  • Mapeamento de Modbus
  • Mapeamento DNP3
  • Mapeamento de MicroLogix
  • Log de dados
  • Recebimento
  • Proteção de dados
Pré-requisitos
  • Salve o projeto.
Para localizar as referências a uma variável
  • Faça uma das ações a seguir:
    • Na grade de variáveis globais ou locais, clique com o botão direito do mouse em uma variável e selecione
      Localizar todas as referências
      .
    • No editor de linguagem de um programa de diagrama de Ladder, texto estruturado ou diagrama de blocos de função, clique com o botão direito do mouse em uma variável e selecione
      Localizar todas as referências
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal