Ver o status da rede PRP
O Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) necessita de duas redes físicas separadas para operar. Essas redes se chamam LAN A e LAN B.
Os comutadores Stratix 5400 e 5410 têm portas designadas para grupos de canais PRP. Um grupo de canais PRP é uma interface lógica que agrega duas portas físicas Gigabit Ethernet em um único link. No grupo de canais, a porta membro Gigabit Ethernet de número inferior é a porta primária que se conecta à LAN A. A porta numerada superior é a porta secundária que se conecta à LAN B.
Use as exibições
Protocolo de redundância paralela
e Grupo de canais X
para exibir as portas do membro PRP e monitorar o status de integridade de cada LAN na rede PRP.
DICA:
Os grupos de canais PRP e as informações de diagnóstico ficam disponíveis somente quando o aplicativo está online e a Entidade de redundância de link está habilitada.
Para exibir o status da rede do Protocolo de redundância paralela
- Na guia do dispositivo, selecioneProtocolo de redundância paralelapara exibir o status das portas membro dos comutadores Stratix.DICA:Somente as configurações doGrupo de canais 1ficam disponíveis para o Stratix 5400. As configurações doGrupo de canais 1e doGrupo de canais 2ficam disponíveis para o Stratix 5410.
- Na navegação da exibição, expandaProtocolo de redundância paralelae selecioneGrupo de canais 1para exibir estatísticas das LANs no Grupo de canais 1.DICA:Para o comutador Stratix 5410, selecioneGrupo de canais 2para exibir estatísticas de LANs no Grupo de canais 2.
Dê sua opinião