Restaurar contadores de diagnóstico de PRP

Quando necessário para ajudar na solução de problemas, restaure os contadores de diagnóstico para os nós PRP usando
Restaurar contadores
nas exibições
Grupo de canais 1
e
Grupo de canais 2
.
DICA:
A opção
Restaurar contadores
fica disponível quando se está online e a Entidade de redundância de link está habilitada.
Para restaurar os contadores de diagnóstico de PRP
  1. Na guia do dispositivo, expanda
    Protocolo de redundância paralela
    e selecione
    Grupo de canais 1
    ou
    Grupo de canais 2
    , dependendo dos contadores de diagnóstico que precisam ser restaurados.
  2. Na exibição
    Grupo de canais X
    , selecione
    Restaurar contadores
    .
    Define os valores do contador de PRP como zero e, em seguida, atualiza os valores na exibição com os valores do contador atual.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal