Loading
Comunicado à imprensa | 13 de agosto de 2025

61% dos profissionais de cibersegurança planejam adotar a IA porque a indústria da manufatura enfrenta riscos cibernéticos crescentes

O Relatório do Estado da Produção Inteligente Global revela que a cibersegurança já é a principal preocupação externa, ficando atrás apenas das condições econômicas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
People in control room with monitors

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 de agosto de 2025—A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, divulgou hoje os dados relacionados à cibersegurança da sua 10a edição do “Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente." Com base em insights de mais de 1.500 líderes do setor em 17 dos principais países fabricantes, o relatório evidencia como a cibersegurança está se tornando uma questão central para os negócios. Um terço dos entrevistados afirmou ter responsabilidade direta sobre cibersegurança tanto nas áreas de tecnologia da informação (TI) quanto de tecnologia operacional (TO).

À medida que os fabricantes avançam em direção às operações inteligentes, a integração entre as áreas de TI e TO aumenta o risco de ataques cibernéticos. O relatório mostra que os fabricantes começaram a adotar a inteligência artificial (IA) para ajudar na gestão desses riscos e fortalecer a proteção.

“A cibersegurança deixou de ser apenas uma questão tecnológica, agora é uma pauta estratégica nas salas de reunião”, afirma Stephen Ford, vice-presidente e diretor de segurança da informação da Rockwell Automation. “Com a crescente conexão entre TI e TO, a superfície de ataque se amplia. Nossa mais recente pesquisa confirma o que já observamos na prática: o risco cibernético está entre as principais ameaças ao crescimento da indústria. Não é possível proteger a empresa do futuro com as ferramentas do passado. A IA é parte essencial do conjunto moderno de soluções de segurança, permitindo que os fabricantes detectem ameaças em tempo real, mantenham a produtividade e se antecipem a um cenário de ameaças cada vez mais agressivo.”

As principais conclusões globais sobre cibersegurança incluem:

  • As ameaças cibernéticas estão entre os riscos externos mais graves. A cibersegurança (30%) agora figura entre os principais riscos externos, ficando atrás apenas da inflação e do crescimento econômico (34%).
  • As equipes de segurança aceleram a adoção da IA. 61% dos profissionais de cibersegurança e TI planejam adotar a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) para segurança nos próximos 12 meses, superando o setor de manufatura em geral em 12 pontos percentuais.
  • A cibersegurança lidera os casos de uso de produção inteligente. 38% dos fabricantes pretendem utilizar os dados coletados de fontes atuais para impulsionar a proteção cibernética.
  • A segurança de TI/TO ganha protagonismo. 48% dos profissionais de cibersegurança apontaram a proteção da arquitetura convergente como um fator-chave para obter resultados positivos nos próximos cinco anos, em comparação com apenas 37% na média geral.
  • A preparação cibernética se torna prioridade em talentos. Mais da metade (53%) dos entrevistados que atuam em empresas com faturamento acima de US$ 30 bilhões identificaram práticas e padrões de cibersegurança como competências extremamente importantes, em comparação a 47% de todos os entrevistados. 

O desenvolvimento da força de trabalho continua sendo um grande desafio. A escassez de talentos qualificados, as dificuldades com treinamentos e o aumento dos custos de mão de obra seguem como barreiras significativas à concorrência. Conforme os fabricantes buscam atrair a próxima geração de profissionais, competências em cibersegurança e análise de dados também estão se tornando prioridades nas contratações, o que reforça a necessidade de alinhar a inovação tecnológica ao desenvolvimento humano.

“A cibersegurança passou a ser um facilitador para os negócios,” afirmou Ford. “Não se trata mais apenas de prevenir ameaças, mas de viabilizar transformações com confiança. Os fabricantes mais visionários estão adotando de forma proativa tecnologias avançadas como a IA para se antecipar aos riscos em constante evolução.”

As conclusões completas do relatório podem ser encontradas aqui.

 

Metodologia

O 10.º Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente da Rockwell analisou as respostas de 1.560 participantes de 17 dos principais países com atuação na indústria de manufatura, abrangendo cargos desde a gestão até o nível executivo (C-suite). O estudo foi realizado em parceria com a Rockwell Automation e a Sapio Research. A pesquisa incluiu vários setores, como bens de consumo embalados, alimentos e bebidas, automotivo, semicondutores, energia, ciências da vida e muito mais. Com uma distribuição equilibrada de tamanhos de empresas com receitas que abrangem de US$ 100 milhões a mais de US$ 30 bilhões, ela oferece uma ampla gama de perspectivas de negócios de produção. As estatísticas e os dados mencionados neste comunicado podem ser extraídos dos dados brutos da pesquisa e não estar incluídos no relatório em si.

Publicado 13 de agosto de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Relações Públicas Globais, Rockwell Automation
Conectar:

Topics: Produção inteligente Transformação digital A cibersegurança
Notícias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left 61% dos profissionais de cibersegurança planejam adotar a IA porque a indústria da manufatura enfrenta riscos cibernéticos crescentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.