Loading
Comunicado de imprensa | Julho, 2025

Rockwell Automation ajuda os clientes a descobrir o potencial de seus dados com o lançamento do OptixEdge

A solução avançada de conversor de protocolos de borda transforma a maneira como os dados são processados, permitindo economizar tempo e diminuir os custos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visão direita do produto Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje o lançamento global do OptixEdge, uma solução inovadora de conversor de protocolos de borda que revoluciona o processamento de dados para clientes industriais.

As máquinas inteligentes de hoje estão gerando mais dados do que nunca. No entanto, de acordo com o mais recente Relatório do estado da produção inteligente da Rockwell, apenas 44% dos dados estão sendo usados de forma eficaz. Muitas empresas enfrentam desafios que as impedem de utilizar uma grande quantidade de seus dados, como limitações de rede, preocupações com a segurança ou custos de armazenamento. Tradicionalmente, os dados são enviados a servidores em nuvem distantes para processamento, mas esse processo pode ser caro e ineficiente.

O OptixEdge pode resolver diretamente esses problemas ao processar as informações onde elas são criadas – na máquina, em tempo real. Ele se conecta ao sistema de controle do usuário por meio do software FactoryTalk® Optix™ da Rockwell para coletar, analisar e enviar dados para a nuvem, permitindo que os usuários monitorem e analisem dados da máquina ou do sistema a partir de vários locais. Isso resulta em insights mais rápidos, custos mais baixos e tomada de decisões mais inteligentes.

“O OptixEdge permite que os clientes assumam o controle de seus dados como jamais foi possível, fornecendo recursos avançados de computação de borda com flexibilidade, segurança e facilidade de uso”, afirmou Jessica Morell, gerente de produtos de software da Rockwell Automation. “Ao processar dados em sua fonte, o OptixEdge possibilita que os clientes descubram informações valiosas, melhorem a eficiência e incentivem a inovação em suas operações.”

Os principais recursos do OptixEdge incluem:

  • Aplicativo assistente integrado: um aplicativo FactoryTalk Optix pré-instalado simplifica o processo de coleta de dados e facilita a configuração ao usar apenas um navegador da Web, reduzindo o tempo de engenharia. Ele também oferece aos usuários a possibilidade de criarem e implantarem aplicativos personalizados, se preferirem.
  • Projetado para eficiência: permite que aplicativos leves sejam executados em conjunto com o software incluído.
  • Acesso remoto seguro e localização de falhas: o FactoryTalk® Remote Access™ disponibiliza assistência à distância, permitindo que engenheiros remotos e equipes de manutenção programem, configurem e localizem falhas em sistemas por meio de uma conexão VPN segura.
  • Aberto e flexível: o OptixEdge pode ser utilizado em conjunto com o hardware existente da fábrica ou da máquina, ou, ainda, com controladores e terminais gráficos de terceiros.
  • Economia de custo e melhoria do desempenho da rede: o OptixEdge oferece aos usuários a capacidade de enviar menos dados para a nuvem, o que pode ajudar a economizar no custo do armazenamento e a melhorar o desempenho da rede.

Saiba mais sobre a solução inovadora OptixEdge da Rockwell no site da Rockwell.

Publicado 12 de junho de 2025

Sobre a Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Topics: Hardware
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Aproveitando o potencial dos dados com o OptixEdge
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.